Ausgang S_UnlockGuard

Ausgang für das Entriegelungssignal für die Zuhaltung der Schutzeinrichtung.

Das Signal ist abhängig von der anliegenden Entriegelungsanforderung am Eingang UnlockRequest und vom definierten sicheren Status des Betriebsbereichs (Eingang S_SafetyActive).

Datentyp: SAFEBOOL

Verschaltung: Verschalten Sie den Ausgang S_UnlockGuard direkt oder über weitere sicherheitsbezogene Funktionen/Funktionsbausteine mit einer an der Sicherheitssteuerung angeschlossenen Verriegelungseinrichtung (z.B. Spule der Zuhaltung).

Wert

Beschreibung

SAFETRUE

Die Entriegelung der Zuhaltung der Schutzeinrichtung ist angefordert. Dafür müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

  • Der Funktionsbaustein wurde aktiviert (Activate = TRUE)

  • und die Entriegelung der Zuhaltung wurde durch eine steigende Flanke am Eingang UnlockRequest angefordert

  • und die Anforderung zur Entriegelung der Zuhaltung (UnlockRequest = TRUE) muss solange bestehen, bis die Tür geöffnet wird. Andernfalls verriegelt die Zuhaltung erneut

  • und der Betriebsbereich meldet den definierten sicheren Zustand durch ein SAFETRUE-Signal an S_SafetyActive.

SAFEFALSE

Eine Entriegelung der Zuhaltung der Schutzeinrichtung ist nicht angefordert, d.h. die Verriegelung bleibt aufrechterhalten. Gründe:

  • Der Funktionsbaustein ist nicht aktiviert (Eingang Activate = FALSE)

  • oder die Entriegelung wurde nicht durch eine steigende Flanke am Eingang UnlockRequest angefordert

  • oder die Anforderung der Entriegelung der Zuhaltung (UnlockRequest = TRUE ) wurde vor dem Öffnen der Schutzeinrichtung zurückgenommen

  • oder der Betriebsbereich meldet bei geöffneter Schutzeinrichtung (S_GuardMonitoring = SAFEFALSE) nicht den definierten sicheren Zustand (S_SafetyActive = SAFEFALSE).

Das Signal S_UnlockGuard darf nur auf SAFETRUE steuern, wenn der dadurch entriegelte Betriebsbereich im definierten sicheren Zustand ist.

 WARNUNG

NICHTERFÜLLEN DER SICHERHEITSANFORDERUNGEN

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Risikoanalyse eine Auswertung für den Fall eines Zustandswechsels an Ausgang S_UnlockGuard enthält.

  • Validieren Sie die gesamte Sicherheitsfunktion, inklusive des Anlaufverhaltens des Prozesses und prüfen Sie die Applikation sorgfältig.

  • Verwenden Sie geeignete Sicherheitsverriegelungen, wenn eine Gefahr für Personen und/oder Ausrüstung besteht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.