Ausgang DiagCode

Ausgang für Diagnosemeldung des Funktionsbausteins.

Datentyp: WORD

Verschaltung: Bei Bedarf können Sie das Signal mit einer Standard-Variablen des Datentyps WORD verschalten.

Über diesen Ausgangsparameter werden bausteinspezifische Diagnose- und Statusmeldungen ausgegeben und ggf. überlagerten Diagnose-Werkzeugen automatisch zur Verfügung gestellt.

Ob am Ausgang DiagCode eine Fehlermeldung anliegt, zeigt der Funktionsbaustein über den Ausgangsparameter Error = TRUE.

Der Diagnose-Code wird im Datentyp WORD ausgegeben. Im Hilfethema "Diagnose-Codes" ist jeweils der hexadezimale Wert angegeben.

Bei Statusmeldungen wird Error vom Funktionsbaustein auf FALSE gesteuert.

Alle anderen Meldungen sind Fehlermeldungen, d. h. Error = TRUE.