Funktionsbeschreibung

Der Funktionsbaustein SF_ModeSelector wertet die Funktion eines Betriebsartenwahlschalters mit bis zu acht Stellungen aus. So kann z.B. mittels eines mechanischen Betriebsartenwahlschalters eine bestimmte Betriebsart (z.B. Servicebetrieb, Einrichtbetrieb, Reinigungsbetrieb, usw.) für den Betrieb der sicherheitsbezogenen Anwendung eingestellt werden.

Die gewählte Betriebsart wird durch ein SAFETRUE-Signal an einem der Eingänge S_Mode0 bis S_Mode7 vorgegeben. Sind alle Voraussetzungen dafür erfüllt, gibt der Funktionsbaustein die gewählte Betriebsart durch ein SAFETRUE-Signal an dem entsprechenden Ausgang (S_Mode0Sel bis S_Mode7Sel) aus.

Der Funktionsbaustein führt an seinem Ausgang Stopp-Kategorie 0 aus.

Automatische/manuelle Übernahmebestätigung der Betriebsart

Mit AutoSetMode können Sie einstellen, ob die Übernahme der an den Eingängen (S_Mode0 bis S_Mode7) eingestellten Betriebsart automatisch erfolgt (AutoSetMode = TRUE). Eine manuelle Übernahmebestätigung (durch eine Flanke SAFEFALSE > SAFETRUE an Eingang S_SetMode) ist notwendig, wenn AutoSetMode auf FALSE eingestellt ist.

Die automatische Übernahme der eingestellten Betriebsart (AutoSetMode = TRUE) darf nur verwendet werden, wenn sichergestellt ist, dass bei einem Anlauf der Maschine/Anlage keine gefahrbringende Situation entstehen kann oder dass an anderer Stelle oder mit anderen Mitteln in geeigneter Form ein Wiederanlauf verhindert wird.

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

  • Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Auswirkungen einer automatischen Übernahme der eingestellten Betriebsart auf Ihre Maschine bzw. Ihren Prozess.

  • Beachten Sie die vorgegebenen Richtlinien in relevanten Sektornormen bezüglich der automatischen Übernahme der eingestellten Betriebsart.

  • Stellen Sie sicher, dass an anderer Stelle oder mit anderen Mitteln eine geeignete Anlaufsperre realisiert ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Zeitfenster für Umschaltvorgang

Mechanisch bedingt sind beim Umschalten des Betriebsartenwahlschalters für kurze Zeit alle Kontakte gleichzeitig geöffnet. Mit ModeMonitorTime legen Sie ein Zeitfenster fest, innerhalb dem der Umschaltvorgang des Betriebsartenwahlschalters abgeschlossen sein muss. Während dieser Zeit dürfen alle Eingänge SAFEFALSE sein. Danach erkennt der Funktionsbaustein dies als Fehler (Ausgang Error = TRUE).

HINWEIS:

Sind beim Umschaltvorgang mehrere Eingänge S_Mode0 bis S_Mode7 gleichzeitig SAFETRUE, wird sofort eine Fehlermeldung ausgegeben (Ausgang Error = TRUE und S_Mode0Sel bis S_Mode7Sel = SAFEFALSE), unabhängig von der an ModeMonitorTime eingestellten Überwachungszeit.

Verriegeln der eingestellten Betriebsart gegen Änderung

Der Eingang S_Unlock bietet die Möglichkeit, durch Anlegen eines SAFEFALSE-Signals (z.B. durch einen Schlüsselschalter) den Funktionsbaustein gegen eine Änderung der eingestellten Betriebsart zu sperren. In diesem Fall führen Veränderungen an den Eingängen S_Mode0 bis S_Mode7 nicht zu einer Änderung der Betriebsart. Das Drehen am Betriebsartenwahlschalter bleibt also wirkungslos.

Die Prüfung der Eingangssignale auf zulässige Signalkombinationen (nur ein Eingang SAFETRUE bzw. nicht alle Eingänge SAFEFALSE) wird nur durchgeführt, wenn die Betriebsartenumschaltung nicht durch S_Unlock = SAFEFALSE verriegelt ist.

 WARNUNG

NICHTERFÜLLEN DER SICHERHEITSANFORDERUNGEN

  • Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Auswirkungen einer verriegelten Betriebsartenumschaltung in Ihrer Maschine bzw. Ihrem Prozess.

  • Stellen Sie sicher, dass geeignete Maßnahmen (gemäß zutreffender Sektornormen) getroffen wurden, um Gefährdungen zu vermeiden, wenn die Betriebsartenumschaltung durch S_Unlock = SAFEFALSE verriegelt ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Der Funktionsbaustein gibt an seinen Ausgängen entsprechend der an den Eingängen angeforderten Betriebsart eine Signalkombination aus. Der Funktionsbaustein selbst kann jedoch nicht sicherstellen, dass die gewählte Betriebsart von der Anwendung auch ausgeführt wird. Sie müssen folglich entsprechend dem Sicherheits-Integritätslevel der gewählten Betriebsart selbst sicherstellen, dass die vom Funktionsbaustein ausgegebenen Signale korrekt verschaltet sind und richtig verarbeitet werden.

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Stellen Sie sicher, dass die vom Funktionsbaustein ausgegebenen Signale entsprechend dem Sicherheits-Integritätslevel der gewählten Betriebsart korrekt verschaltet und verarbeitet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.