Eingang S_Unlock

Zustandsgesteuerter Eingang zum Ver- und Entriegeln der Betriebsartenumschaltung (S_Mode0 bis S_Mode7).

Datentyp: SAFEBOOL

Anfangswert: SAFEFALSE

Verschaltung: Verschalten Sie diesen Eingang mit einem an der Sicherheitssteuerung angeschlossenen Schalter (z.B. Schlüsselschalter). Konstante SAFETRUE- oder SAFEFALSE-Werte sind erlaubt.

HINWEIS:

Bei Verschaltung mit der Konstanten SAFEFALSE ist ein Umschalten der Betriebsart nicht möglich.

Wert

Beschreibung

SAFEFALSE

Umschaltung der Betriebsart ist verriegelt.

Im verriegelten Zustand führt ein TRUE an AutoSetMode oder eine positive Signalflanke an S_SetMode nicht zur Übernahme der Eingangswerte (S_Mode0 bis S_Mode7) an den Ausgängen (S_Mode0Sel bis S_Mode7Sel).

Der Status von S_Mode0Sel bis S_Mode7Sel ist in diesem Zustand nicht veränderbar.

SAFETRUE

Umschaltung der Betriebsart ist entriegelt.

Im entriegelten Zustand führt ein TRUE an AutoSetMode oder eine positive Signalflanke an S_SetMode zur Übernahme der Eingangswerte (S_Mode0 bis S_Mode7) an den Ausgängen (S_Mode0Sel bis S_Mode7Sel).

Die Prüfung der Eingangssignale auf zulässige Signalkombinationen (nur ein Eingang SAFETRUE bzw. nicht alle Eingänge SAFEFALSE) wird nur durchgeführt, wenn die Betriebsartenumschaltung nicht durch S_Unlock = SAFEFALSE verriegelt ist.

 WARNUNG

NICHTERFÜLLEN DER SICHERHEITSANFORDERUNGEN

  • Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Auswirkungen einer verriegelten Betriebsartenumschaltung in Ihrer Maschine bzw. Ihrem Prozess.

  • Stellen Sie sicher, dass geeignete Maßnahmen (gemäß zutreffender Sektornormen) getroffen wurden, um Gefährdungen zu vermeiden, wenn die Betriebsartenumschaltung durch S_Unlock = SAFEFALSE verriegelt ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.