Ausgang für den Status des Muting-Vorgangs.
Datentyp: SAFEBOOL
Verschaltung: Verschalten Sie den Ausgang S_MutingActive direkt oder über weitere sicherheitsbezogene Funktionen/Funktionsbausteine mit einer Ausgangsklemme Ihrer Applikation (z.B. für eine Muting-Lampe).
Das Signal (S_MutingActive) darf den Prozess nur dann direkt steuern, wenn dies nicht zu einer nachteiligen Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktion führen kann.
WARNUNG | |
---|---|
Wert |
Beschreibung |
---|---|
SAFETRUE |
Es wird aktives Muting angezeigt. Dafür müssen folgende Bedingungen erfüllt sein.
HINWEIS:
Bei aktivem Muting (S_MutingActive = SAFETRUE) ist eine Unterbrechung des Lichtstrahls der Schutzeinrichtung erlaubt. Ausgang S_AOPD_Out bleibt dann SAFETRUE. |
SAFEFALSE |
Muting ist nicht aktiv. Das kann folgende Ursachen haben:
HINWEIS:
Bei inaktivem Muting führt eine Unterbrechung des Lichtstrahls der Schutzeinrichtung dazu, dass der Ausgang S_AOPD_Out in seinen definierten sicheren Zustand (SAFEFALSE) steuert. |