Ausgang für das Freigabesignal des Bausteins.
Das Freigabesignal erfolgt in Abhängigkeit vom Status der nicht trennenden Schutzeinrichtung und der Anlaufsperre.
Datentyp: SAFEBOOL
Dieses Signal repräsentiert den Zustand der Schutzeinrichtung und ist das Freigabesignal für den gesamten Prozess. Verschalten Sie dieses Signal in der Sicherheitslogik in einer Weise, dass die Anwendung bei Ausgabe eines SAFEFALSE-Signals durch diesen Funktionsbaustein den definierten sicheren Zustand einnimmt und diesen beibehält.
Da am Ausgang S_AOPD_Out das Freigabesignal anliegt, wird dieser Ausgang auch als Freigabeausgang bezeichnet.
Verschaltung: Verschalten Sie den Ausgang S_AOPD_Out direkt oder über weitere sicherheitsbezogene Funktionen/Funktionsbausteine mit einer Ausgangsklemme Ihrer Applikation.
Das Freigabesignal darf den Prozess nur dann direkt steuern, wenn dies zu keiner nachteiligen Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktion führen kann.
WARNUNG | |
---|---|
Wert |
Beschreibung |
---|---|
SAFETRUE |
Es wird keine Stopp-Funktion angefordert. Dafür müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
HINWEIS:
Beim aktiven Muting (S_MutingActive = SAFETRUE) ist eine Unterbrechung des Lichtstrahl der Schutzeinrichtung unter den oben genannten Bedingungen erlaubt, Ausgang S_AOPD_Out bleibt dann SAFETRUE. |
SAFEFALSE |
Die Stopp-Funktion wird angefordert. Das kann folgende Ursachen haben:
|
Das Risiko eines ungewollten Anlaufs/Wiederanlaufs und/oder einer Manipulation kann durch die Kombination aus einer Stoppanforderung der Sicherheitsanwendung und einem Betriebsstopp der Standard-Anwendung reduziert werden.
WARNUNG | |
---|---|
Das genaue Verhalten des Ausgangs S_AOPD_Out in Abhängigkeit von der Anlaufsperre beschreibt die folgende Tabelle:
Formalparameter |
Wert |
Aktion |
Anlaufsperre |
Reset |
Freigabeausgang |
---|---|---|---|---|---|
S_StartReset |
SAFETRUE |
Nach Bausteinaktivierung/Start der Sicherheitssteuerung ist die Anlaufsperre ... |
nicht aktiv |
An Reset ist keine Aktion erforderlich, ... |
|
SAFEFALSE |
aktiv |
Reset muss von FALSE auf TRUE gesteuert werden, ... |