Eingang MaxMutingTime

Vorgabe der maximal zulässigen Zeit für den kompletten Muting-Vorgang. Ist der Muting-Vorgang nicht innerhalb dieser Zeit abgeschlossen, wird Ausgang S_AOPD_Out in den definierten sicheren Zustand SAFEFALSE gesteuert und der Funktionsbaustein meldet einen Fehler (Error wird TRUE).

Datentyp: TIME

Anfangswert: #0ms

Verschaltung: Verschalten Sie diesen Eingang mit einem Zeitliteral, d.h. mit einer Konstanten des Datentyps TIME.

Bei Materialflussrichtung von links nach rechts gilt:

  • Dieser Timer startet, wenn mindestens ein Muting-Sensor des ersten parallelen Sensorenpaares (in diesem Fall Eingang MutingSwitch11 oder MutingSwitch12 vor der Schutzeinrichtung) ein TRUE-Signal liefert (d.h. Gegenstand im Erfassungsbereich des Sensors).

  • Der Muting-Vorgang ist abgeschlossen, wenn mindestens ein Muting-Sensor des zweiten parallelen Sensorenpaars (MutingSwitch21 oder MutingSwitch22, d.h. hinter der Schutzeinrichtung) wieder FALSE liefern.

Bei Materialflussrichtung von rechts nach links gilt:

  • Dieser Timer startet, wenn mindestens ein Muting-Sensor des ersten parallelen Sensorenpaares (in diesem Fall Eingang MutingSwitch21 oder MutingSwitch22 vor der Schutzeinrichtung) ein TRUE-Signal liefert (d.h. Gegenstand im Erfassungsbereich des Sensors).

  • Der Muting-Vorgang ist abgeschlossen, wenn mindestens ein Muting-Sensor des zweiten parallelen Sensorenpaars (MutingSwitch11 oder MutingSwitch12, d.h. hinter der Schutzeinrichtung) wieder FALSE liefern.

Weitere Informationen:

Beachten Sie hierzu auch den exemplarischen Ablauf eines Muting-Vorgangs in der Funktionsbeschreibung zu diesem Funktionsbaustein.

 WARNUNG

NICHTERFÜLLEN DER SICHERHEITSANFORDERUNGEN

  • Stellen Sie sicher, dass der an MaxMutingTime eingestellte Zeitwert Ihrer Risikoanalyse entspricht.

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Risikoanalyse eine Auswertung für den Fall eines falsch eingestellten Zeitwerts für den Parameter MaxMutingTime enthält.

  • Validieren Sie die gesamte Sicherheitsfunktion in Bezug auf den eingestellten Wert an MaxMutingTime und prüfen Sie die Applikation sorgfältig.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Minimalwert: 0 s

Maximalwert: 600 s