Der sicherheitsbezogene Funktionsbaustein wurde entsprechend den in diesem Kapitel genannten Sicherheitsanforderungen (aus anzuwendenden Normen) entwickelt. Alle weiteren Anforderungen aus diesen Normen müssen Sie bei der Umsetzung der Sicherheitsfunktion beachten.
Im Folgenden ist aufgeführt, wie entweder der Funktionsbaustein Anforderungen aus den Normen erfüllt oder welche Maßnahmen Sie zur Erfüllung der Anforderungen aus den Normen ergreifen müssen.
Normen |
Kontext/Anforderung |
Realisierung |
---|---|---|
EN ISO 13849-1 |
Manuelle Rückstelleinrichtung |
Eingang Reset unterstützt die Funktion der manuellen Rückstelleinrichtung.
HINWEIS:
Abweichend von der Norm ISO 13849-1 erfolgt das Rücksetzen nicht wie dort gefordert durch eine negative (fallende) sondern durch eine positive (steigende) Flanke. |
EN ISO 12100-2 |
Anlauf nach Ausfall der Versorgungsspannung/Spontaner Wiederanlauf |
Der Funktionsbaustein unterstützt
Wenn Activate nicht den Status der sicherheitsbezogenen Geräte wiedergibt, müssen Sie diese Funktion mit anderen Mitteln realisieren. Planen und realisieren Sie eigenverantwortlich das Anlauf-/Wiederanlaufverhalten entsprechend Ihrer Risikoanalyse. Um einen unbeabsichtigten Anlauf/Wiederanlauf zu verhindern, ist je nach Ergebnis der Risikoanalyse und in Abhängigkeit vom Signalpfad des Rücksetz-Signals ggf. ein zusätzlicher Betriebsstopp nach Rücknahme der Anforderung der Sicherheitsfunktion erforderlich. |
EN ISO 13849-1 |
Kategorie B bis 4 |
Ein- oder zweikanalige Schaltung ist in Abhängigkeit von der Kategorie auszuführen.
HINWEIS:
Beachten Sie, dass die Querschlussüberwachung nicht vom Funktionsbaustein durchgeführt wird. Diese Überwachung müssen Sie außerhalb dieses Funktionsbausteins im sicherheitsbezogenen Steuerungssystem eigenverantwortlich realisieren. Z.B. muss bei Verwendung eines zweikanaligen Befehlsgeräts mit zwei Öffnerkontakten ein Funktionsbaustein SF_Equivalent zur Signalauswertung vorgeschaltet werden. |
EN 60204 |
Stopp-Funktionen |
Der Funktionsbaustein (Freigabesignal S_SafetyActive) führt die Stopp-Kategorie 0 aus. |