LEFT (FUN)

FUNCTION LEFT : STRING(255)

Liefert eine bestimmte Anzahl von Zeichen eines Strings zurück, beginnend von links

LEFT (STR, SIZE) bedeutet: Liefere die ersten SIZE Zeichen von links aus dem String STR zurück.

(* Example declaration *)
VarSTRING1 : STRING ;

(* Example in ST , result is 'SUS' *)
VarSTRING1 := LEFT ('SUSI',3);
Ein-/Ausgänge:

Gültigkeitsbereich

Name

Typ

Beschreibung

Return

LEFT

STRING(255)

Resultierender String

Eingang

STR

STRING(255)

String der untersucht wird

SIZE

INT

Anzahl von Zeichen