Allgemeine Informationen zur TwidoEmulationSupport-Bibliothek
Allgemeine Informationen zur TwidoEmulationSupport-Bibliothek
Konvertierung von Funktionsbausteinen
Für die Konvertierung von Funktionsbausteinen stehen folgende Optionen zur Verfügung:
oDer Funktionsbaustein wird in einen Typ konvertiert, der bereits in EcoStruxure Machine Expert vorhanden ist, z. B. in der Standardbibliothek.
Weitere Informationen zu Standardbibliotheken finden Sie in der Online-Hilfe unter CoDeSys-Bibliotheken/Standardbibliothek.
oEin neuer Funktionsbaustein, der mit EcoStruxure Machine Expert - Basic voll kompatibel ist, wird als Teil der TwidoEmulationSupport-Bibliothek implementiert.
oFür Funktionen und Funktionsbausteine, die nicht in EcoStruxure Machine Expert -Projekten verwendet werden sollen, kann der Konverter einen Typ ohne Implementierung generieren.
Weitere Informationen zur Konvertierung von Funktionsbausteinen finden Sie unter EcoStruxure Machine Expert - BasicKonvertieren von - und Twido-Projekten.