SWITCHBIT (FUN)

FUNCTION SWITCHBIT : DWORD

Schaltet ein Bit eines DWORD-Werts um

Siehe auch: PUTBIT and EXTRACT.

Ein-/Ausgänge:

Gültigkeitsbereich

Name

Typ

Kommentar

Return

SWITCHBIT

DWORD

Wert mit dem geänderten Bit

Eingang

X

DWORD

Wert der verändert werden soll

N

BYTE

Position des zu ändernden Bits, beginnend mit 0