Funktionseingänge: Hinzufügen/Löschen

Um ein unnötiges Verketten von Funktionen zu vermeiden, können an AND/AND_S- und OR/OR_S-Funktionen Eingänge hinzugefügt werden. Bei anderen Funktionen als den genannten können keine Eingänge hinzugefügt werden.

Eingänge hinzufügen

  1. Doppelklicken Sie im Code-Arbeitsblatt auf die zu erweiternde Funktion.

    Es erscheint der Dialog 'Funktion/Funktionsbaustein'.

  2. Markieren Sie im Listenfeld 'Formalparameter' den untersten Eingang.

  3. Wählen Sie 'FP duplizieren'.

  4. Bestätigen Sie den Dialog.

    Der neue Eingang wird unterhalb des zuvor markierten Eingangs eingefügt.

Löschen von zuvor eingefügten Eingängen

Um einen hinzugefügten Funktionseingang zu löschen, linksklicken Sie auf den Eingang und drücken Sie <Entf>.

Alternativ dazu können Sie Funktionseingänge auch in der Formalparameterliste des Dialogs 'Eigenschaften: Funktion/Funktionsbaustein' löschen. Doppelklicken Sie auf die Funktion, um den Dialog zu öffnen.

Dabei gilt:

  • Es können nur vom Benutzer hinzugefügte Eingänge gelöscht werden. Die zugehörigen Verbindungslinien werden ebenfalls automatisch gelöscht.

  • Formalparameter, die bereits mit einer Variablen verbunden sind, können nicht gelöscht werden. Im Dialog 'Funktion/Funktionsbaustein' sind bereits verbundene Formalparameter mit einem Stern gekennzeichnet.

Um nach dem Löschen der Eingänge die Höhe des Bausteinsymbols anzupassen, doppelklicken Sie auf den Baustein und ändern dann im Dialog 'Eigenschaften: Funktion/Funktionsbaustein' den Wert im Feld 'Höhe'.