Je nach Machine Expert – Safety-Version, ist möglicherweise nur ein Zugriff auf der Ebene 'Wartung' möglich.
Mit dieser sogenannten Wartungsversion von Machine Expert – Safety sind folgende Operationen möglich:
Öffnen aller Arten von Arbeitsblättern und Eigenschaftsdialogen von Objekten im Nur-Lese-Modus.
Überwachen der Sicherheitssteuerung durch Anzeigen des Variablenstatus.
Nach Eingabe des Kennworts für die Sicherheitssteuerung sind außerdem folgende Operationen möglich:
Senden des Projekts an die Sicherheitssteuerung.
Steuern der Sicherheitssteuerung (Start, Stop, Reset, ...).
Debug-Befehle zum Überschreiben und Forcen von Variablen ausführen.
Erzeugen der Application Image-Datei mit dem Befehl 'Projekt > Application herunterladen', sofern der Geräteparameter 'ApplicationDownloadAllowed' für den Sicheren Logik-Controller auf 'Yes' gesetzt ist.
Weitere Informationen finden Sie im Thema "Application Image herunterladen".
Weitere Informationen zu Kennwörtern finden Sie im Thema "Kennwortschutz für Projekte und Sicherheitssteuerung".