Merkertyp: Ändern

Die auf einer Verbindungslinie übertragenen Werte sind von einem bestimmten Datentyp, entsprechend den Objekten, die durch die Linie verbunden sind. In den meisten Fällen kann Machine Expert – Safety diesen Datentyp automatisch bestimmen.

In bestimmten Netzwerkstrukturen, beispielsweise wenn Funktionen direkt miteinander verbunden sind, kann Machine Expert – Safety den Datentyp möglicherweise nicht automatisch bestimmen und benötigt zum Kompilieren einen internen, temporären Merker. Dies wird im Dialog 'Merkertyp' vorgenommen.

Falls der Merkertyp manuell eingestellt werden muss, erhalten Sie normalerweise beim Kompilieren eine Fehlermeldung im Meldungsfenster. Durch Doppelklicken auf diese Fehlermeldung gelangen Sie direkt zu der Codeposition, an der der Merker benötigt wird. Gehen Sie im Code-Arbeitsblatt wie folgt vor:

  1. Doppelklicken Sie die betroffene Verbindungslinie oder wählen Sie aus dem Kontextmenü den Menüpunkt 'Objekteigenschaften...' aus.

    Es erscheint der Dialog 'Eigenschaften: Merkertyp'.

  2. Ändern Sie den Datentyp des Merkers und bestätigen Sie den Dialog 'Merkertyp'.