Der Debug-Modus wird als nicht-sicherheitsbezogen betrachtet, da durch das Forcen/Überschreiben von Variablen die Programmausführung beeinflusst wird.
WARNUNG | |
---|---|
Der Test der Sicherheitsanwendung im Debug-Modus darf den echten Funktionstest mit Hilfe der sicherheitsbezogenen I/O-Geräte/Sensoren/Aktoren keinesfalls ersetzen. Der Test im Debug-Modus darf nur zusätzlich zum normalen Funktionstest durchgeführt werden.
Der 'Debug'-Dialog ermöglicht folgende Operationen:
Öffnen des Dialogs 'Info Sicherheitssteuerung'.
Ändern der Darstellung (Notation) von Online-Werten.
Die Simulation unterstützt ebenfalls den Debug-Modus und bietet die Möglichkeit, EASYSIM-"I/Os" zu forcen.
Detaillierte Informationen zum Forcen und Überschreiben finden Sie im Thema "Debuggen...".
Dialogelement |
Bedeutung |
---|---|
Wert |
Gibt den Wert an, mit dem eine Variable überschrieben oder geforct wird. Für eine boolesche Variable können die Optionen 'TRUE' oder 'FALSE' aktiviert werden. Geben Sie die Werte zum Überschreiben/Forcen für sicherheitsbezogene Variablen unter Angabe des Datentyps (Typisierung) im folgenden Format ein: SAFEINT#Wert, SAFEBYTE#Wert, SAFEWORD#Wert, SAFEDWORD#Wert oder SAFETIME#Werts. (Wert gibt dabei den tatsächlichen Wert an, z.B. SAFEINT#13 oder SAFETIME#1s.) Um eine sicherheitsbezogene Boolesche Variable mit FALSE zu forcen, geben Sie entweder SAFEBOOL#0 oder SAFEFALSE ein. Verwenden Sie entsprechend SAFEBOOL#1 oder SAFETRUE, um eine sicherheitsbezogene Boolesche Variable mit TRUE zu forcen. |
Forcen |
Forcen der gewählten Variablen. Forcen ist nur bei Variablen möglich, die mit Prozessdaten-Elementen verbunden sind, d.h. bei I/O-Variablen (physikalische Ein- und Ausgänge). |
Forcen zurück |
Setzt das Forcen der gewählten Variablen zurück (Aufheben). |
Forceliste rücksetzen |
Setzt alle geforcten Variablen zurück (Force-Wert aufheben). |
Überschreiben |
Überschreibt die Variable für einen Arbeitszyklus mit dem definierten Wert. Nur bei Variablen ohne zugewiesenem Prozessdaten-Element möglich (d.h. symbolische Variablen, aber keine I/O-Variablen). Der Dialog schlägt automatisch den zuletzt für dieselbe Variable eingegebenen Wert vor. |
'Standard' 'Dezimal' 'Hexadezimal' 'Binär' |
Legt die Notation (Darstellung) fest, in der die Online-Werte für ausgewählte Objekte angezeigt werden.
Weitere Informationen:
Lesen Sie hierzu bitte auch die Beschreibung für den Dialog 'Online-Layout', der weitere Möglichkeiten für die Einstellung der Online-Anzeige bietet. |
Info |
Öffnet den Dialog 'Info Sicherheitssteuerung'. |
Hilfe |
Öffnet die Online-Hilfe zum Dialog. |
Schließen |
Schließt den Dialog. |