Der Dialog erscheint, wenn Sie im FBS/KOP-Code auf eine Variable, einen Kontakt oder eine Spule doppelklicken oder den Menüpunkt 'Objekteigenschaften...' aus dem Kontextmenü des Objektes wählen.
Der Dialog 'Variable' wird in FBS/KOP-Arbeitsblättern für folgende Operationen verwendet:
Erzeugen und Einfügen neuer lokaler Variablen und globaler symbolischer Variablen, wobei die Variable gleichzeitig deklariert wird. Die Deklaration wird automatisch in das lokale Variablen-Arbeitsblatt (im Fall einer lokalen Variablen) bzw. in das globale Variablen-Arbeitsblatt (für eine globale symbolische Variable) eingetragen.
Globalen I/O-Variablen können nicht auf diese Weise angelegt werden. Eine globale I/O-Variable wird im globalen Variablen-Arbeitsblatt automatisch erzeugt, wenn Sie ein Prozessdaten-Element (Geräteanschlussklemme) aus dem 'Geräte'-Fenster in den Code ziehen. (Prozessdaten-Elemente werden zusammen mit sicherheitsbezogenen Geräteinformationen und -daten aus Machine Expert nach Machine Expert – Safety übergeben.)
Einfügen von Variablen in den Code, wenn diese bereits in einem Variablen-Arbeitsblatt deklariert sind (alle Gültigkeitsbereiche).
Ersetzen vorhandener Variablen.
Deklarieren von FB-Instanzen.
Einfügen von Konstanten (Literalen) in den Code.
Anzeigen der Eigenschaften vorhandener Variablen.
Jede der hier genannten Vorgehensweisen können Sie über die Liste der verwandten Themen am Ende dieser Seite aufrufen.
Die Eigenschaften bereits vorhandener Variablen können in diesem Dialog nicht geändert werden. Stattdessen müssen Sie die betreffende Deklaration direkt im Variablen-Arbeitsblatt editieren. Der Dialog kann jedoch zum Ersetzen einer Variablen durch eine andere, bereits deklarierte Variable verwendet werden.
Dialogelement |
Bedeutung |
---|---|
Name |
Bei Variablen: Gibt den Namen der Variablen an, für die der Dialog aufgerufen wurde oder die eingefügt werden soll. Bei Kontakten/Spulen: Gibt die Variable an, die dem Objekt zugewiesen wurde oder die zugewiesen werden soll. Abhängig vom gewählten 'Bereich' und der eingestellten 'Gruppe' enthält die Combobox alle lokalen oder globalen Variablen, die bereits in der betreffenden Variablengruppe deklariert sind. Bei FB-Instanzen: Gibt den Namen der FB-Instanz an oder den Instanznamen, der zugewiesen werden soll. Beim Deklarieren einer neuen Instanz wird ein Instanzname vorgeschlagen, den Sie übernehmen oder ändern können. Beachten Sie beim Auswählen eines Instanznamens aus der Combobox, dass die Liste nur Instanzen desselben Datentyps (d.h. des FB-Typs) enthält, die bereits in der POE deklariert sind. Machine Expert – Safety erlaubt die Verwendung von DIN-Bezeichnern in IEC 61131-Variablennamen. Regeln für die Verwendung von DIN-Bezeichnern Gemäß der Norm IEC 61131 dürfen Variablennamen aus Buchstaben, Ziffern und Unterstrichen zusammengesetzt sein. Der Bezeichner muss mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen. Die Verwendung jedes anderen Zeichens führt zum Kompilerfehler "Unzulässiger Bezeichner". Diese Namenskonvention wurde in Machine Expert – Safety dahingehend erweitert, dass IEC 61131-Variablennamen auch DIN-Bezeichner enthalten dürfen:
Regeln für die Verwendung von DIN-Bezeichnern in IEC 61131-Variablennamen
|
Datentyp |
Gibt den Datentyp der Variablen an. Datentypen bestimmen die Eigenschaften für die Werte einer Variablen und definieren den Anfangswert, den möglichen Wertebereich und die Anzahl der Bits.
HINWEIS:
Die Combobox bietet nur Datentypen zur Auswahl an, die im aktuellen Code-Kontext gültig sind. Der Inhalt der Liste hängt also vom markierten Formalparameter/Objekt ab. |
Gruppe |
Die Variablengruppe im Variablen-Arbeitsblatt (je nach eingestelltem 'Bereich'), in dem die Variable/FB-Instanz deklariert ist oder die beim Deklarieren einer neuen Variable/FB-Instanz verwendet wird. Die Variablengruppe einer bereits deklarierten Variablen kann nicht geändert werden, d.h. es ist nicht möglich, eine Variable durch Auswählen einer anderen Variablengruppe zu verschieben. Dies muss direkt im jeweiligen Variablen-Arbeitsblatt vorgenommen werden. |
Verwendung |
Diese Combobox ist nur für lokale Variablen verfügbar. Sie definiert das Variablenschlüsselwort gemäß IEC 61131 und dadurch den Variablentyp:
|
Beschreibung |
Kommentar des Anwenders. Der hier eingegebene Text ist auch im Tooltip im FBS/KOP-Code zu sehen. Der Tooltip erscheint, wenn Sie den Mauszeiger auf das entsprechende Objekt setzen, ohne dieses anzuklicken. |
Anfangswert |
Dieses Eingabefeld ist nur für Variablen verfügbar. Es spezifiziert den Anfangswert der Variablen. Gemäß IEC 61131-3 können Variablen einen optionalen Anfangswert haben. Bei ihrer ersten Verarbeitung (zur Laufzeit) wird die Variable mit diesem Anfangswert verwendet werden. Regeln für die Initialisierung von Variablen
|
DIAG |
Dieser Merker ist ausschließlich für lokale Ausgangsvariablen (Verwendung: VAR_OUT) vom Datentyp WORD verfügbar. Wenn aktiviert, wird für diese Variable eine implizite Diagnose durchgeführt. Hintergrund: Sowohl sicherheitsbezogene Firmware-Funktionsbausteine als auch anwenderdefinierte FBs in einem sicherheitsbezogenen Projekt können einen Diagnoseausgang haben, der eine Abfrage der FB-Statusinformationen erlaubt. Diese Diagnoseinformationen können beim Kompilieren in einen reservierten Ausgangspufferbereich (den sog. DQ-Puffer) geschrieben und z.B. mit einem Diagnosetool weiterverarbeitet werden. Um eine lokale Ausgangsvariable (d.h. einen FB-Ausgang) in diesen Puffer einzufügen, muss der Merker 'DIAG' gesetzt sein. |
Bereich |
Gibt den Gültigkeitsbereich der Variablen an. Weitere Informationen finden Sie im Thema "IEC 61131-Implementierung - Variablen".
Beim Deklarieren und Einfügen einer neuen Variablen wird die Deklaration je nach markiertem 'Bereich' in das entsprechende Variablen-Arbeitsblatt eingetragen. Per Dialog können nur lokale Variablen und globale symbolische Variablen deklariert werden (siehe Hinweis unten bzgl. globaler I/O-Variablen). Beim Einfügen einer bereits deklarierten Variablen in den Code gilt: Wenn 'Lokal' aktiviert ist, enthält die Combobox 'Name' nur lokale Variablen, die in der selektierten Gruppe des lokalen Variablen-Arbeitsblatts deklariert sind. Wenn 'Global' markiert ist, bietet die Combobox 'Name' alle Variablen zur Auswahl an, die in der selektierten 'Gruppe' des globalen Variablen-Arbeitsblatts deklariert sind. Bei globalen Variablen wird zwischen zwei Typen unterschieden: Globale symbolische Variablen und globale I/O-Variablen. Globale I/O-Variablen sind einem Prozessdaten-Element zugeordnet und können in Machine Expert – Safety nicht angelegt werden. Lesen Sie hierzu den Abschnitt "Deklarationsregeln". |
Objekttyp |
Nur für ein ausgewähltes KOP-Objekt vorhanden. Er wird verwendet, um den Objekttyp zu spezifizieren/modifizieren. Sie können beispielsweise einen Öffnerkontakt durch einen Schließerkontakt ersetzen oder einen anderen Spulentyp auswählen. Lesen Sie hierzu auch die nachfolgende Liste der verwandten Themen. |
Rückkopplung |
Ist der Merker gesetzt, so kann die Variable als Rückkopplungsvariable verwendet werden, d.h. sie kann zur Programmierung einer impliziten Rückkopplung verwendet werden.1 Der Merker 'Rückkopplung' kann nur in Kombination mit 'Verwendung = VAR' und 'Bereich = Lokal' gesetzt werden.
Weitere Informationen:
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Thema "Implizite Rückkopplungen in FBS". |
1 |
Durch implizite Rückkopplungen kann die Sicherheitslogik ein speicherndes Verhalten aufweisen, aus der ein komplexes Zeitverhalten der gesamten Applikation resultieren kann. |
WARNUNG | |
---|---|