Im Ordner 'Bibliotheken' befinden sich die Firmware-Bibliotheken, die Sie in Ihrem Projekt eingebunden haben. Diese Bibliotheken enthalten wiederverwendbare Funktionsbausteine, die bspw. vom Steuerungshersteller bereitgestellt werden.
Dieses Thema beschreibt, wie Sie Bibliotheken im Projektbaum einbinden und löschen. Informationen zum Projektbaum und zur Handhabung der Baumsymbole sind im Thema "Projektbaum - Überblick" beschrieben.
Beachten Sie die folgenden Hinweise zu Bibliotheken:
Eine Bibliothek kann nicht in das Projekt eingefügt werden, wenn sie einen Funktionsbaustein enthält, der mit identischem Namen bereits im Projekt vorhanden ist.
Arbeitsblätter aus eingebundenen Bibliotheken können nicht geöffnet werden.
Bibliotheken können nur zum Projekt hinzugefügt bzw. gelöscht werden, nachdem Sie sich mit dem gültigen Projektkennwort angemeldet haben ('Projekt > Projektanmeldung').
Machine Expert – Safety-Versionen vor V2.0 unterstützen keine verschachtelten FB-POEs in Bibliotheken (z.B. Bibliotheks-FB A ruft Bibliotheks-FB B auf), wenn beide Bibliotheks-FBs im Projekt instanziiert sind. Erzeugen Sie solche Bibliotheken neu mit einer Machine Expert – Safety-Version V2.0 oder neuer.
So binden Sie eine Bibliothek ein - Dialog 'Bibliothek einfügen'
Rechtsklicken Sie im Projektbaum auf den 'Bibliotheken'-Ordner und wählen Sie 'Bibliothek einfügen...' aus dem Kontextmenü.
Oder:
Wählen Sie 'Projekt > Bibliothek einfügen'.
Wählen Sie die gewünschte Bibliothek aus und klicken Sie auf 'OK'.
Das Bibliothekensymbol wird im Projektbaum angezeigt, wie im folgenden Beispiel für die eingebundene Bibliothek 'SCBasic' gezeigt:
So löschen Sie eingebundene Bibliotheken
Linksklicken Sie die zu löschende Bibliothek.
Drücken Sie die <ENTF>-Taste.
Bestätigen Sie den Löschvorgang in der erscheinenden Sicherheitsabfrage.