Symbolleisten

Häufig verwendete Menüpunkte können auch über die Symbole in den Symbolleisten und vordefinierte Tastenkombinationen (Shortcuts) aufgerufen werden.

Wenn Sie den Cursor auf einem Symbol platzieren, wird in der Statusleiste und in einem Tooltip eine Kurzbeschreibung der Funktion angezeigt.

Jede Symbolleiste kann abgedockt und an einer beliebigen Stelle in der Benutzeroberfläche platziert bzw. angedockt werden (wie in den folgenden Beispielen gezeigt):

  1. Doppelklicken Sie auf die gepunktete Linie, um die Symbolleiste abzudocken (1 in der folgenden Abbildung).

  2. Um die Größe eines abgedockten Fensters zu ändern, ziehen Sie den Fensterrand (siehe 2).

    Verschieben Sie das Fenster an der Titelleiste.

  3. Um ein Fenster wieder anzudocken, setzen Sie es an der gewünschte Stelle am Rand des Machine Expert – Safety-Fensters ab (siehe 3).

Symbolleisten ein-/ausblenden

Um eine Symbolleiste anzuzeigen oder zu verbergen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie den Menüpunkt 'Projekt > Optionen'.

  2. Öffnen Sie das Register 'Symbolleisten'.

  3. Aktivieren/deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.

Standardmäßig sind alle Symbolleisten eingeblendet.

Große oder kleine Symbole?

Wählen Sie 'Projekt > Optionen', öffnen Sie das Register 'Symbolleisten' und aktivieren/deaktivieren Sie die Option 'Große Buttons', um einzustellen, ob Machine Expert – Safety in den Symbolleisten große oder kleine Symbole anzeigt.