Stopping (método)

Descripción general

Tipo:

Interfaz

Disponible desde:

V1.4.2.0

Hereda de:

Descripción

El método representa el estado Stopping (7) del modelo de estado PackML.

Interfaz

Entrada

Tipo de datos

Descripción

i_xIsFirstCycle

BOOL

Indica si es la primera vez que se invoca el método de estado.

i_ifCommands

IF_StateCommands

Proporciona acceso a los comandos de estado. Esto le permite activar un comando desde dentro del método de estado.

i_ifUnitMode

IF_UnitMode

La interfaz proporciona información acerca de la modalidad de control de unidad actual.