CmdAbort (método)

Descripción general

Tipo:

Interfaz

Disponible desde:

V1.4.2.0

Hereda de:

Descripción

El método se utiliza para activar el comando de estado PackML Abort. Consulte Comandos de estado.

Interfaz

Salida

Tipo de datos

Descripción

q_etResult

ET_Result

Proporciona información de diagnóstico y estado en forma de valor numérico.

If q_xError = FALSE, q_etResult proporciona información de estado.

If q_xError = TRUE, q_etResult proporciona información de diagnóstico/error.

q_sResultMsg

STRING

Proporciona información adicional de diagnóstico y estado en forma de mensaje de texto.

Valor de retorno

Salida

Tipo de datos

Descripción

CmdAbort

BOOL

Indica TRUE si el método se completa correctamente.