Principio de la modalidad Una tarea
Descripción del principio de la modalidad One-shot
El valor del contador se establece mediante un flanco de sincronización, que carga el valor preajustado que se ha configurado.
Cuando se habilita el conteo, cada pulso aplicado a la entrada disminuye el valor actual. El contador se detiene cuando el valor actual llega a 0.
El valor del contador permanece en 0 incluso si se aplican nuevos pulsos a la entrada.
Se necesita una nueva sincronización para volver a activar el contador.
En esta tabla se explican las fases del gráfico anterior:
Etapa |
Acción |
---|---|
1 |
En el flanco ascendente de la condición Sync, el valor preajustado se carga en el contador (independientemente del valor actual) y se establece el valor del contador. |
2 |
Cuando la condición Enable es igual a TRUE, el valor del contador actual disminuye en cada pulso en la entrada A hasta que llega a 0. |
3 |
El contador espera hasta el siguiente flanco ascendente de la condición Sync. Nota: en este punto, los pulsos de la entrada A no tienen ningún efecto en el contador. |
4 |
Cuando la condición Enable es igual a FALSE, el contador ignora los pulsos de la entrada A y conserva su valor actual hasta que la condición Enable vuelve a ser TRUE. El contador reanuda el conteo de pulsos de la salida A en el flanco ascendente de la entrada Enable desde el valor retenido. |
NOTA: Las condiciones Enable y Sync dependen de la configuración. Se describen en la función de habilitación y sincronización.