Held (méthode)

Présentation

Type :

Interface

Disponible à partir de :

V1.4.2.0

Hérite de :

Description

La méthode représente l'état Held (11) du modèle d'état PackML.

Interface

Entrée

Type de données

Description

i_xIsFirstCycle

BOOL

Indique s'il s'agit du premier appel de la méthode d'état.

i_ifCommands

IF_StateCommands

Donne accès aux commandes d'état. Cela vous permet de déclencher une commande à l'intérieur de la méthode d'état.

i_ifUnitMode

IF_UnitMode

Fournit des informations sur le mode de contrôle d'unité.