IF_UnitMode - Informations générales

Présentation

Type :

Interface

Disponible à partir de :

V1.4.2.0

Hérite de :

Tâche

Interface permettant d'extraire les informations concernant le mode de contrôle d'unité actuel.

Description

Cette interface fournit des informations sur le mode de contrôle d'unité actuel.

Propriétés

Nom

Type de données

Accès

Description

sName

STRING

Lecture

Indique le nom du mode d'unité actuel.

diValue

DINT

Lecture

Indique la valeur numérique du mode d'unité actuel.

diStatesDisabled

DINT

Lecture

Fournit des informations sur le modèle d'état. Les bits 0 à 16 de DINT représentent les différents états définis dans ET_StateModelDefinition. La valeur de bit TRUE indique que l'état correspondant est désactivé dans le modèle d'état.

diStatesModeChangeAllowed

DINT

Lecture

Fournit des informations sur le modèle d'état. Les bits 0 à 16 de DINT représentent les différents états définis dans ET_StateModelDefinition. La valeur de bit TRUE indique qu'un changement de mode est autorisé dans l'état correspondant.

etInitialState

ET_States

Lecture

Indique l'état initial dans le modèle d'état configuré.