La structure ST_ModeState_Times est un ensemble de balises fournissant des informations pour le suivi de temps cumulé.
Variable |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Mode |
DINT |
Représente le temps cumulé (en secondes) passé dans chaque mode depuis la dernière réinitialisation du compteur et du temporisateur |
State |
ARRAY [1.. GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes] OF DINT |
Représente le temps cumulé (en secondes) passé dans chaque état d'un mode particulier depuis la dernière réinitialisation du compteur et du temporisateur |