Mise à niveau du micrologiciel (de l'environnement d'exécution) Magelis SCU HMI Controller
Pour mettre à niveau le micrologiciel (l'environnement d'exécution) sur un contrôleur HMISCU, vous avez le choix entre 3 méthodes :
oUtiliser Runtime Installer Tool. Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Tous les programmes > Schneider Electric > Vijeo Designer 6.2 > Tools > Runtime Installer.
oTélécharger un projet HMI depuis une version plus récente de Vijeo Designer Editor vers le HMI SCU. Vous pouvez effectuer cette opération via Vijeo Designer Editor ou SoMachine Editor, quelle que soit la méthode de connexion. Une invite s'affiche si la version d'exécution (Runtime) de l'IHM est plus ancienne que celle du logiciel Vijeo Designer Editor.
oTélécharger un projet HMI depuis une version plus récente de Vijeo Designer Editor vers une clé USB . Il suffit ensuite d'insérer la clé mémoire dans le HMI SCU. Un message s'affiche sur l'écran du HMI SCU pour vous inviter à installer le projet.
Pour plus d'informations, consultez la section Installing Vijeo Designer Runtime de l'aide en ligne de Vijeo Designer.
AVIS |
PERTE DE DONNEES D'APPLICATION |
oSauvegardez le programme d'application sur le disque dur de l'ordinateur avant de tenter une mise à jour du firmware. oRestaurez le programme d'application sur l'équipement, une fois la mise à jour du firmware effectuée. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
En cas de coupure de courant ou d'interruption de communication pendant le transfert de l'application, l'équipement risque de cesser de fonctionner. En cas d'interruption de la communication ou de panne de courant, relancez le transfert. En cas de coupure de courant ou d'interruption de communication pendant la mise à jour du firmware, ou si le firmware n'est pas valide, l'équipement risque de cesser de fonctionner. Dans ce cas, utilisez un firmware valide et relancez la mise à jour.
AVIS |
EQUIPEMENT INOPERANT |
oN'interrompez pas le transfert du programme d'application ou de la mise à jour du firmware. oNe remettez pas l'équipement en service avant la fin du transfert. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Par défaut, les ports Ligne série de votre contrôleur sont configurés pour le protocole SoMachine, lorsque le micrologiciel du contrôleur est nouveau ou mis à jour. Le protocole de SoMachine est incompatible avec d'autres protocoles comme Modbus Serial Line. La connexion d'un nouveau contrôleur à une ligne série configurée d'un Modbus actif ou la mise à jour du micrologiciel d'un contrôleur raccordé à cette ligne peut entraîner l'arrêt des communications des autres équipements de la ligne série. Assurez-vous que le contrôleur n'est pas connecté à un réseau de ligne série Modbus actif avant de commencer à télécharger une application valide en ayant configuré les ports concernés correctement pour le protocole visé.
AVIS |
INTERRUPTION DES COMMUNICATIONS DE LIGNE SERIE |
Assurez-vous que les ports de ligne série de votre application sont correctement configurés pour Modbus avant de raccorder physiquement le contrôleur à un réseau Modbus Serial Line opérationnel. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |