ST_Recipe

Panoramica

Tipo

Struttura dei dati

Disponibile a partire da

V1.4.2.0

Descrizione

La struttura ST_Recipe è una raccolta di tag che forniscono informazioni sulla ricetta

Elementi della struttura

Variabile

Tipo di dati

Descrizione

ID

DINT

ID di ST_Recipe

Name

STRING

Nome di ST_Recipe

Unit

STRING[6]

Unità di ST_Recipe

PrimaryQty

REAL

Valore della quantità primaria della ricetta

ProcessVariables

ST_ProcessVariables

Variabili di processo della ricetta

Ingredients

ST_Ingredients

Informazioni sull’ingrediente della ricetta

Utilizzato da

  • ST_Command

  • ST_Status