Uscita di stato bitwise del tipo di dati DWORD. Ogni segnale d'uscita booleano del BF viene mappato su un bit di questa DWORD di stato, che può essere ulteriormente elaborata e valutata nell'applicazione.
Tipo di dati: DWORD
I bit non elencati nella tabella qui sotto sono riservati e non previsti per l'uso.
Bit |
Significato |
Corrispondente ingresso/uscita BF |
---|---|---|
0 |
S_HW_STO_Active |
|
1 |
Funzione STO attiva |
|
3 |
Funzione SOS attiva |
|
5 |
Funzione SS1 attiva |
|
7 |
Funzione SS2 attiva |
|
9 |
Funzione SLS1 attiva |
|
10 |
Funzione SLS2 attiva |
|
11 |
Funzione SLS3 attiva |
|
12 |
Funzione SLS4 attiva |
|
13 |
Funzione SDIpos attiva |
|
14 |
Funzione SDIneg attiva |
|
15 |
Funzione SMS attiva |
|
18 |
Monitoraggio rampa attivo |
S_RampMonitoringActive |
19 |
Funzione di sicurezza richiesta |
Un segnale SAFEFALSE è applicato ad almeno uno degli ingressi S_*_Request |
20 |
Le funzioni richieste sono attive |
|
22 |
In esercizio (stato della logica di sicurezza) |
– |
23 |
Nella logica di sicurezza non è stato rilevato errore |