Uscita S_HW_STO_Active

Uscita per segnalare che la funzione di sicurezza STO è stata richiesta tramite il collegamento cablato.

Tipo di dati: SAFEBOOL

NOTA:

Questa uscita ha importanza solo quando il parametro di dispositivo HW_STO della logica di sicurezza è impostato a Activated (attivato). L'utilizzo della richiesta STO mediante collegamento cablato è possibile solo con questa impostazione (vedere la sezione "STO cablato").

Collegamento: Se è necessario, il segnale può essere collegato a una variabile del tipo di dati SAFEBOOL o ad altre funzioni / altri blocchi di funzione di sicurezza per essere ulteriormente elaborato o valutato.

Valore

Descrizione

SAFETRUE

Questo stato ha il seguente motivo:

  • La funzione STO è richiesta tramite il collegamento di segnale diretto cablato della logica di sicurezza e

  • il blocco di funzione è attivo.

SAFEFALSE

Questo stato è possibile a causa di uno dei seguenti motivi:

  • La funzione STO è richiesta via software tramite il parametro d'ingresso S_STO_Request del blocco di funzione.

  • la funzione STO non è stata richiesta per nulla o

  • il blocco di funzione non è attivo.

 AVVERTIMENTO

NON CONFORMITÀ AI REQUISITI DELLA FUNZIONE DI SICUREZZA

  • Validare l'uso dell'ingresso S_STO_Request rispetto all'impostazione del parametro dispositivo HW_STO.

  • Validare la vostra architettura di sicurezza ed eseguire prove approfondite dell'applicazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.