Questo ingresso viene usato per specificare una inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller o dopo l'attivazione del blocco di funzione.
Quando l'inibizione di avvio è attiva, tutte le uscite di sicurezza del blocco di funzione si trovano nello stato sicuro definito. Ciò assicura che la macchina / il sistema non possano essere avviati inavvertitamente. Quando è impostata un'inibizione di avvio, è necessario un segnale di reset per rimuovere l'inibizione e permettere alla macchina / al sistema di entrare in funzione.
Tipo di dati: SAFEBOOL
Valore iniziale: SAFEFALSE
Collegamento: Collegare questo ingresso a una variabile o a una costante.
Quando Activate = TRUE, i possibili valori applicati a S_StartReset causano il seguente comportamento del blocco di funzione:
Valore |
Descrizione |
---|---|
SAFETRUE |
Nessuna inibizione di avvio dopo l’avvio del Safety Logic Controller o dopo l’attivazione del blocco di funzione. Quando non è specificata inibizione di avvio per il blocco di funzione, lo stato SAFETRUE sull'ingresso S_OutControl può provocare il passaggio immediato dell'uscita S_EDM_Out a SAFETRUE. Tenere conto del primo messaggio di pericolo sotto questa tabella. |
SAFEFALSE |
Inibizione di avvio attiva dopo l'avvio del Safety Logic Controller e dopo l'attivazione del blocco di funzione. L'inibizione di avvio attiva dev'essere rimossa a mano mediante un segnale di reset sull'ingresso Reset. La rimozione dell'inibizione di avvio mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset può provocare il passaggio immediato dell'uscita S_EDM_Out a SAFETRUE (a dipendere dallo stato degli altri ingressi). Tenere conto del secondo messaggio di pericolo sotto questa tabella. |
AVVERTENZA | |
---|---|
AVVERTENZA | |
---|---|
L'inibizione di avvio deve essere disattivata (S_StartReset = SAFETRUE) soltanto nella certezza che l'avvio della macchina / del sistema non provochi una situazione di pericolo o che l'avvio venga impedito in modo adeguato altrove o con altri mezzi.
AVVERTENZA | |
---|---|
AVVERTENZA | |
---|---|
AVVERTENZA | |
---|---|