Ingresso Reset

Ingresso attivato da fronte usato nei seguenti contesti:

  • per resettare messaggi di errore quando la causa dell'errore non sussiste più.

  • Reset a mano di un'inibizione di avvio/riavvio attiva (specificata con S_StartReset e/o S_AutoReset).

Tipo di dati: BOOL

Valore iniziale: FALSE

L'ingresso Reset supporta il reset manuale da parte dell'operatore di un'inibizione di avvio o riavvio attiva (si veda EN ISO 13849-1).

NOTA:

Il reset non consegue a un fronte negativo (discendente), come specificato nella norma EN ISO 13849-1, ma a un fronte positivo (ascendente).

Misure addizionali, come una addizionale funzione di fermata, riducono il rischio di un avvio non intenzionale.

Collegamento: Con il segnale di un pulsante di reset collegato al Safety Logic Controller (valore TRUE o FALSE). Non sono permessi valori TRUE o FALSE costanti.

Valore

Descrizione

FALSE

Reset errori e rimozione di un'inibizione di avvio attiva non sono richiesti.

Fronte FALSE > TRUE

Reset errori e rimozione di un'inibizione di avvio attiva sono richiesti.

Il blocco di funzione esegue un monitoraggio interno dei fronti per l'ingresso Reset. Un reset viene eseguito solo con un fronte di segnale positivo. Un ulteriore segnale TRUE statico dopo il fronte di segnale positivo non ha effetto.

Il reset del blocco di funzione mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset può provocare il passaggio immediato dell'uscita S_EStopOut a SAFETRUE (a dipendere dallo stato degli altri ingressi).

 AVVERTENZA

AVVIO INATTESO

  • Verificate l'impatto del reset mediante un fronte di segnale positivo sull'ingresso Reset.

  • Assicurate che siano state adottate procedure e misure adatte (in base alla normativa vigente del settore) per evitare situazioni pericolose che possono conseguire al reset.

  • Non entrare nella zona di operazione mentre eseguite il reset!

  • Assicuratevi che nessun'altra persona possa accedere alla zona di operazione durante il reset.

  • Usate interblocchi di sicurezza idonei ogniqualvolta esiste un pericolo per persone e/o cose.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi o danni materiali.

NOTA:

Quando il blocco di funzione attende un fronte positivo per il reset (inibizione attiva o presenza di stato di errore), un segnale TRUE statico su Reset viene considerato come errore. In casi del genere, commutare Reset a FALSE per uscire dallo stato di errore.

Se non è specificata né inibizione di avvio né inibizione di riavvio (S_StartReset = SAFETRUE e S_AutoReset = SAFETRUE), non è necessario collegare un reset manuale.

 AVVERTENZA

AVVIO INATTESO

  • Assicurate che la vostra analisi del rischio includa una valutazione delle conseguenze di una disattivazione sia dell'inibizione di avvio sia dell'inibizione di riavvio (S_StartReset = SAFETRUE e S_AutoReset = SAFETRUE).

  • Usate interblocchi di sicurezza idonei ovunque ci sia pericolo per le persone e per l'attrezzatura.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.