Il blocco di funzione di sicurezza è stato sviluppato in base ai requisiti di sicurezza (derivati dalle norme applicabili) elencati in questa sezione. Tutti gli altri requisiti di queste norme devono essere rispettati per l'implementazione della funzione di sicurezza.
Questa sezione descrive o come il blocco di funzione soddisfa i requisiti normativi o quali misure devono essere prese per soddisfare tali requisiti.
Norme |
Contesto/requisito |
Implementazione |
---|---|---|
EN ISO 12100-2 |
Avvio in seguito a caduta di tensione di alimentazione / riavvio accidentale |
Il blocco di funzione supporta un'inibizione di avvio e/o un'inibizione di riavvio del blocco di funzione dopo
Voi siete responsabili della progettazione ed implementazione del comportamento di avvio/riavvio in base alla vostra analisi del rischio. Per evitare un avvio accidentale/, eventualmente dovete eseguire un avvio/riavvio addizionale della funzione dopo il reset della funzione di sicurezza. Ciò dipende sia dai risultati dell'analisi del rischio sia dal percorso di segnale del segnale di reset. |
EN ISO 13849-1 |
Dispositivo di reset manuale |
L'ingresso Reset supporta la funzione dispositivo di reset manuale.
NOTA:
Il reset non consegue a un fronte negativo (discendente), come specificato nella norma ISO 13849-1, ma a un fronte positivo (ascendente). |
EN ISO 13849-1 |
Categoria da B a 4 |
A seconda della categoria, è necessario stabilire un collegamento monocanale o bicanale.
NOTA:
Il monitoraggio a circuito incrociato non viene eseguito dal blocco di funzione. È vostra responsabilità implementare questa funzione di monitoraggio nel sistema di controllo di sicurezza a prescindere dal blocco di funzione. Un blocco di funzione Equivalent, ad esempio, deve essere collegato a monte allo scopo di valutare i segnali quando viene usato un dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza bicanale con due contatti NC. |
ISO 13850 |
Operazione di apertura positiva |
Utilizzare solo dispositivi di controllo dell'arresto di emergenza approvati conformi alla norma ISO 13850. |
ISO 13850 |
Priorità dell'arresto di emergenza |
Quando collegate i segnali dell'arresto di emergenza, dovete assicurare che il comando di arresto di emergenza abbia priorità su tutti gli altri comandi e venga elaborato nel corso di ogni ciclo del Safety Logic Controller. |
ISO 13850 |
Riavvio |
Potete scegliere se il blocco di funzione debba supportare il riavvio automatico o un'inibizione di riavvio dopo una disattivazione del dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza. |
ISO 13850 |
Funzione di arresto di emergenza |
Quando viene attivato il controllo a mano, il dispositivo di arresto di emergenza deve operare in modo da assicurare che il pericolo venga escluso automaticamente o ridotto al minimo possibile.
NOTA:
È vostra responsabilità implementare questa funzione nel sistema di controllo di sicurezza a prescindere dal blocco di funzione. |
ISO 13850/EN 60204 |
Requisiti di dispositivi elettrici di arresto di emergenza |
L'attrezzatura di arresto di emergenza utilizzata deve essere conforme ai requisiti delle norme applicabili. |
ISO 13850 |
Requisiti di dispositivi di arresto di emergenza |
È vostra responsabilità soddisfare i requisiti di questa norma, in base all'analisi del rischio che avete eseguito. |
ISO 13850 |
Utilizzo di fili e cavi come controlli manuali |
È vostra responsabilità soddisfare i requisiti di questa norma, in base all'analisi del rischio che avete eseguito. |
EN 60204 |
Funzioni di arresto |
Il blocco di funzione (segnale di abilitazione S_EStopOut) esegue un arresto di categoria 0. |