Descrizione del funzionamento

Il blocco di funzione di sicurezza SF_EnableSwitch valuta i segnali di un interruttore di abilitazione a tre stadi a comando manuale (conforme alla EN 60204) per identificare il suo stadio e la sua direzione di commutazione.

L'interruttore di abilitazione collegato può essere usato per rimuovere protezioni, a condizione che sia selezionato e attivo un modo operativo idoneo (ad es., limitazione della velocità o del movimento consentito).

Il blocco di funzione di sicurezza può abilitare la rimozione di protezioni soltanto in seguito al passaggio dallo stadio di commutazione 1 allo stadio di commutazione 2. Al blocco di funzione non è permesso rimuovere protezioni in presenza di altre direzioni o stadi di commutazione.

 AVVERTENZA

NON CONFORMITÀ AI REQUISITI DELLA FUNZIONE DI SICUREZZA

Verificare che il blocco di funzione di sicurezza possa abilitare la rimozione di protezioni soltanto in seguito al passaggio dallo stadio di commutazione 1 allo stadio di commutazione 2.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare morte, lesioni gravi o danni materiali.

NOTA:

Dovete selezionare il corrispondente modo operativo (limitazione della velocità o del movimento consentito) indipendentemente dal blocco di funzione SF_EnableSwitch. Ciò vale anche per la connessione del segnale di feedback (S_SafetyActive) che indica se il modo operativo selezionato è attivo o meno.

S_AutoReset può essere usato per specificare un'inibizione di riavvio.

Il blocco di funzione esegue un arresto di categoria 0 alla sua uscita S_EnableSwitchOut.

Requisiti dell'interruttore di abilitazione

L'interruttore di abilitazione a tre stadi utilizzato deve soddisfare i requisiti della EN 60204 e della categoria/SIL/PL richiesta dalla vostra applicazione. Deve supportare la sequenza di commutazione per i suoi tre stadi di commutazione.

Altre informazioni:

Il diagramma dei percorsi di commutazione, uno schema di connessione e i risultanti segnali (stadi di commutazione) agli ingressi del blocco di funzione si trovano nella vista d'assieme per questo blocco di funzione.

Prescrizioni generali

Il commutatore usato come interruttore di abilitazione deve essere conforme ai requisiti della norma EN 60204. Il modo operativo deve essere selezionato in base alla vostra analisi del rischio.

 AVVERTENZA

NON CONFORMITÀ AI REQUISITI DELLA FUNZIONE DI SICUREZZA

  • Verificare che sia impostato il modo operativo della macchina selezionato in base alla vostra analisi del rischio.

  • Verificare che siano state prese misure idonee per bloccare in modo sicuro ogni operazione automatica della macchina in questo modo operativo.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare morte, lesioni gravi o danni materiali.

È vostra responsabilità specificare il modo operativo mediante un selettore di modo insieme al blocco di funzione SF_ModeSelector.

Il blocco di funzione SF_EnableSwitch elabora la conferma del modo operativo selezionato in base al segnale all'ingresso S_SafetyActive.

Inibizione di riavvio (S_AutoReset)

S_AutoReset viene usato per specificare un'inibizione di riavvio quando ritorna una combinazione di segnali valida agli ingressi S_EnableSwitchCh1 e/o S_EnableSwitchCh2.

S_AutoReset = SAFEFALSE

Inibizione di riavvio attiva dopo un messaggio di errore.

L'inibizione di riavvio viene rimossa soltanto da un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset.1

S_AutoReset = SAFETRUE

L'inibizione di riavvio non è specificata. Non appena l'interruttore di abilitazione applica nuovamente una combinazione di segnali valida agli ingressi in seguito a un messaggio di errore, il blocco di funzione commuta di conseguenza l'uscita di abilitazione.2

1

Dopo la rimozione dell'inibizione di riavvio, lo stato dell'uscita S_EnableSwitchOut può commutare da SAFEFALSE a SAFETRUE immediatamente in presenza di una combinazione di segnali valida agli altri ingressi.

 AVVERTENZA

AVVIO INATTESO

  • Verificate le conseguenze della rimozione di un'inibizione di riavvio mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset.

  • Assicurate che siano state prese misure e adottate procedure idonee (secondo la normativa di settore applicabile) ad evitare situazioni di pericolo causate dalla rimozione dell'inibizione di riavvio.

  • Non entrate nella zona di operazione mentre rimuovete l'inibizione di riavvio.

  • Assicurate che nessun altro possa accedere alla zona di operazione mentre rimuovete l'inibizione di riavvio.

  • Usate interblocchi di sicurezza idonei ovunque ci sia pericolo per le persone e per l'attrezzatura.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.

2

L'inibizione di riavvio può essere disattivata (S_AutoReset = SAFETRUE) solo a condizione che sia sicuro che un avvio della macchina / del sistema non possa comportare una situazione di pericolo o che un'inibizione di riavvio idonea sia implementata in altra posizione o con altri mezzi.

 AVVERTENZA

NON CONFORMITÀ AI REQUISITI DELLA FUNZIONE DI SICUREZZA

  • Assicurate che la vostra analisi del rischio includa una valutazione delle conseguenze di una disattivazione dell'inibizione di riavvio (S_AutoReset = SAFETRUE).

  • Rispettate le prescrizioni della normativa di settore rilevante in riguardo all'inibizione di riavvio.

  • Controllate che sia implementata un'inibizione di avvio adatta in un'altra posizione o con altri mezzi se l'inibizione di riavvio è disattivata con S_AutoReset = SAFETRUE.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.

Inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller.

Se una conferma dell'impostazione del modo operativo (ingresso S_SafetyActive = SAFETRUE) è già presente all'avvio del Safety Logic Controller, la combinazione di segnali per lo stadio di commutazione 1 (interruttore di abilitazione non attivato) deve essere presente agli ingressi S_EnableSwitchCh1 e S_EnableSwitchCh2. Altrimenti il blocco di funzione genera un messaggio di errore e l'uscita S_EnableSwitchOut rimane nello stato sicuro definito SAFEFALSE.