Il blocco di funzione di sicurezza SF_EnableSwitch_SE valuta i segnali di un interruttore di abilitazione a tre stadi a comando manuale (conforme alla EN 60204) per identificare il suo stadio e la sua direzione di commutazione.
Il blocco di funzione SF_EnableSwitch_SE supporta i tipi di interruttore di abilitazione Schneider Electric "Preventa XY2 XY2AU1" e "Preventa XY2 XY2AU2". Il blocco di funzione valuta tre segnali d'ingresso (mentre il blocco di funzione PLCopen SF_EnableSwitch valuta due segnali d'ingresso). In aggiunta, il blocco di funzione sorveglia l'equivalenza di segnale ai suoi ingressi S_EnableSwitchCh1 e S_EnableSwitchCh3.
L'interruttore di abilitazione collegato può essere usato per rimuovere protezioni, a condizione che sia selezionato e attivo il modo operativo appropriato (ad es., limitazione della velocità e del movimento consentito).
Il blocco di funzione di sicurezza può abilitare la rimozione di protezioni soltanto in seguito al passaggio dallo stadio di commutazione 0 allo stadio di commutazione 1. Al blocco di funzione non è permesso rimuovere la protezione in presenza di altre direzioni o stadi di commutazione.
AVVERTENZA | |
---|---|
Dovete selezionare il corrispondente modo operativo (limitazione della velocità o del movimento consentito) indipendentemente dal blocco di funzione SF_EnableSwitch_SE. Ciò vale anche per la connessione del segnale di feedback (S_SafetyActive) che indica se il modo operativo selezionato è attivo o meno.
S_AutoReset può essere usato per specificare un'inibizione di riavvio.
Il blocco di funzione esegue un arresto di categoria 0 alla sua uscita S_EnableSwitchOut.
Il blocco di funzione SF_EnableSwitch_SE supporta i tipi di interruttore di abilitazione Schneider Electric "Preventa XY2 XY2AU1" e "Preventa XY2 XY2AU2". Si tratta di interruttori di abilitazione a tre stadi che soddisfano i requisiti della norma EN 60204.
Il diagramma dei percorsi di commutazione, uno schema di connessione e i risultanti segnali (stadi di commutazione) agli ingressi del blocco di funzione si trovano nella vista d'assieme per questo blocco di funzione.
Il commutatore usato come interruttore di abilitazione deve essere conforme ai requisiti della norma EN 60204. Il modo operativo deve essere selezionato in base alla vostra analisi del rischio.
AVVERTENZA | |
---|---|
È vostra responsabilità specificare il modo operativo mediante un selettore di modo insieme al blocco di funzione SF_ModeSelector.
Il blocco di funzione di sicurezza SF_EnableSwitch_SE elabora la conferma del modo operativo selezionato mediante il segnale all'ingresso S_SafetyActive.
Il blocco di funzione sorveglia l'equivalenza delle operazioni di commutazione agli ingressi S_EnableSwitchCh1 e S_EnableSwitchCh3.
Come conseguenza di influenze meccaniche, i segnali possono presentare una tolleranza quando commutano contatti. Il valore DiscrepancyTimeCh1_Ch3 impostato specifica l'intervallo di tempo entro il quale devono avvenire le operazioni di commutazione agli ingressi S_EnableSwitchCh1 e S_EnableSwitchCh3 per poter essere considerate valide. Ciò significa che ambedue gli ingressi possono commutare a SAFETRUE o SAFEFALSE entro il tempo di discrepanza impostato.
S_AutoReset viene usato per specificare un'inibizione di riavvio quando ritorna una combinazione di segnali valida agli ingressi S_EnableSwitchCh1, S_EnableSwitchCh2 e S_EnableSwitchCh3.
S_AutoReset = SAFEFALSE |
Inibizione di riavvio attiva dopo messaggio di errore. L'inibizione di riavvio viene rimossa soltanto da un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset.1 |
S_AutoReset = SAFETRUE |
L'inibizione di riavvio non è specificata. Non appena l'interruttore di abilitazione applica nuovamente una combinazione di segnali valida in seguito a un messaggio di errore, il blocco di funzione commuta di conseguenza l'uscita di abilitazione.2 |
1 |
Dopo la rimozione dell'inibizione di riavvio, lo stato dell'uscita S_EnableSwitchOut può commutare da SAFEFALSE a SAFETRUE immediatamente in presenza di una combinazione di segnali valida agli altri ingressi. |
AVVERTENZA | |
---|---|
2 |
L'inibizione di riavvio può essere disattivata (S_AutoReset = SAFETRUE) solo a condizione che sia sicuro che un avvio della macchina / del sistema non possa comportare una situazione di pericolo o che un'inibizione di riavvio idonea sia implementata in altra posizione o con altri mezzi. |
AVVERTENZA | |
---|---|
Se una conferma dell'impostazione del modo operativo (ingresso S_SafetyActive = SAFETRUE) è già presente all'avvio del Safety Logic Controller, la combinazione di segnali per lo stadio di commutazione 0 (interruttore di abilitazione non attivato) deve essere presente agli ingressi S_EnableSwitchCh1, S_EnableSwitchCh2 e S_EnableSwitchCh3. Altrimenti il blocco di funzione genera un messaggio di errore e l'uscita S_EnableSwitchOut rimane nello stato sicuro definito SAFEFALSE.