Ingresso attivato da fronte usato nei seguenti contesti:
per resettare messaggi di errore quando la causa dell'errore non sussiste più.
Reset a mano di un'inibizione di riavvio impostata con S_AutoReset (si veda EN ISO 13849-1).
Tipo di dati: BOOL
Valore iniziale: FALSE
L'ingresso Reset supporta il reset a mano di un'inibizione di riavvio da parte dell'operatore (si veda EN ISO 13849-1).
Il reset non consegue a un fronte negativo (discendente), come specificato nella EN ISO 13849-1, ma a un fronte positivo (ascendente).
Misure aggiuntive, ad es. una funzione di arresto addizionale, possono contribuire a ridurre il rischio da riavvio accidentale.
Collegamento: Mediante il segnale di un pulsante di reset collegato al Safety Logic Controller (valore TRUE o FALSE). Non sono permessi valori costanti TRUE o FALSE.
AVVERTENZA | |
---|---|
Valore |
Descrizione |
---|---|
FALSE |
Reset di errore e rimozione di un'inibizione riavvio attiva non sono richiesti. |
Fronte FALSE > TRUE |
Reset di errore e rimozione di un'inibizione riavvio attiva sono richiesti. Il blocco di funzione esegue un monitoraggio interno del fronte per l'ingresso Reset. Un reset viene eseguito solo con un fronte di segnale positivo. Un ulteriore segnale TRUE statico dopo un fronte di segnale positivo non ha effetto. Tenere conto della prima avvertenza sotto questa tabella. |
Il reset del blocco di funzione mediante fronte di segnale positivo all'ingresso Reset può causare la commutazione immediata dell'uscita S_EnableSwitchOut a SAFETRUE (a dipendere dallo stato degli altri ingressi).
AVVERTENZA | |
---|---|
Se non è attivata inibizione di riavvio (S_AutoReset = SAFETRUE), non è necessario eseguire un reset manuale dopo aver rimosso l'errore. In tal caso, il messaggio di errore viene confermato automaticamente quando l'errore è rimosso.
AVVERTENZA | |
---|---|
Quando il blocco di funzione attende un fronte positivo per eseguire il reset (inibizione di riavvio attiva o stato di errore attivo), un segnale TRUE statico all'ingresso Reset verrà considerato un errore. In tal caso, commutare Reset a FALSE per uscire dallo stato di errore.