Ingresso S_AOPD_In

Ingresso controllato da stato per lo stato del dispositivo di sicurezza (ad es., griglia fotoelettrica).

Tipo di dati: SAFEBOOL

Valore iniziale: SAFEFALSE

Collegamento: Collegare questo ingresso a un dispositivo optoelettronico a protezione attiva (ad es., una griglia fotoelettrica) collegato al Safety Logic Controller, o direttamente o tramite altre funzioni / altri blocchi di funzione di sicurezza. Non sono permessi valori SAFETRUE o SAFEFALSE costanti.

Quando il blocco di funzione è attivo (ingresso Activate = TRUE), i possibili valori applicati a questo ingresso causano il seguente comportamento del blocco di funzione:

Valore

Descrizione

SAFEFALSE

Il raggio di luce del dispositivo optoelettronico a protezione attiva viene interrotto.

NOTA:

Quando è attivo il muting (uscita S_MutingActive = SAFETRUE), l'uscita S_AOPD_Out rimane nello stato non sicuro SAFETRUE (ad es., "macchina in esercizio").

NOTA:

Quando il muting non è attivo (uscita S_MutingActive = SAFEFALSE), l'uscita S_AOPD_Out passa allo stato sicuro definito SAFEFALSE (ad es., "ferma macchina").

SAFETRUE

Il raggio di luce del dispositivo optoelettronico a protezione attiva non viene interrotto.

Attrezzatura di sicurezza monocanale o bicanale?

Indipendentemente dalla connessione monocanale o bicanale tra l'attrezzatura di sicurezza e il Safety Logic Controller, l'ingresso S_AOPD_In è collegato a un solo segnale.

Quando viene usata attrezzatura di sicurezza bicanale, o i canali d'ingresso del dispositivo di ingresso di sicurezza devono essere parametrizzati di conseguenza o i blocchi di funzione SF_Equivalent o SF_Antivalent devono essere collegati a monte per valutare o monitorare il segnale bicanale (ad es., blocco di funzione SF_Equivalent per il monitoraggio dell'equivalenza).