Uscita S_MutingActive

Uscita per lo stato dell'operazione di muting.

Tipo di dati: SAFEBOOL

Collegamento: Collegare l'uscita S_MutingActive a un morsetto d'uscita della vostra applicazione (di una lampada di muting, ad esempio), o direttamente o tramite altre funzioni / altri blocchi di funzione di sicurezza.

Il segnale (S_MutingActive) deve poter controllare il processo direttamente solo se ciò non influisce negativamente sulla funzione di sicurezza.

 AVVERTENZA

FUNZIONAMENTO INDESIDERATO DELL'ATTREZZATURA

  • Verificate che il segnale S_MutingActive possa controllare il processo direttamente solo se ciò non influisce negativamente sulla funzione di sicurezza.

  • Validate la funzione di sicurezza nel suo complesso, ad inclusione del comportamento di avvio del processo ed eseguite prove approfondite dell'applicazione.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.

Valore

Descrizione

SAFETRUE

Indica che il muting è attivo. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni.

NOTA:

Quando il muting è attivo (S_MutingActive = SAFETRUE), il raggio di luce emesso dal dispositivo di sicurezza può essere interrotto. L'uscita S_AOPD_Out rimane SAFETRUE.

SAFEFALSE

Muting non attivo. Ciò può essere dovuto a uno dei seguenti motivi:

  • il muting non è stato attivato dai sensori di muting

  • o il blocco di funzione non è attivo (ingresso Activate = FALSE)

  • o il blocco di funzione ha rilevato un errore.

    • La lampada di muting non funziona (S_MutingLamp = SAFEFALSE)

    • o è scaduto il tempo di monitoraggio impostato in MaxMutingTime.

NOTA:

Se il muting non è attivo, un'interruzione del raggio luminoso del dispositivo di protezione causa la commutazione dell'uscita S_AOPD_Out allo stato sicuro definito (SAFEFALSE).