Implementazione di requisiti di sicurezza dalle norme applicabili

Il blocco di funzione di sicurezza è stato sviluppato in base ai requisiti di sicurezza (derivati dalle norme applicabili) elencati in questa sezione. Tutti gli altri requisiti di queste norme devono essere rispettati per l'implementazione della funzione di sicurezza.

Questa sezione descrive o come il blocco di funzione soddisfa i requisiti normativi o quali misure devono essere prese per soddisfare tali requisiti.

Norme

Contesto/requisito

Implementazione

EN ISO 13849-1

Funzione di arresto

In opzione, il blocco di funzione supporta la richiesta di un arresto addizionale dell'esercizio se la funzione di arresto è stata attivata dal dispositivo di protezione o se il blocco di funzione è disattivato. Una richiesta di arresto dovuta all'attivazione del dispositivo di protezione (segnale su S_SafeControl) e/o un arresto dell'esercizio (segnale su ProcessControl) commuta S_OutControl a SAFEFALSE.

EN ISO 13849-1

Avvio e riavvio

Fluttuazioni, caduta e ritorno della tensione

In opzione, il blocco di funzione supporta un'inibizione di avvio/riavvio in seguito

  • al riavvio del Safety Logic Controller

  • all'attivazione del blocco di funzione

  • al ritorno del segnale su S_OutControl

In opzione, il blocco di funzione supporta la richiesta di un arresto addizionale dell'esercizio se la funzione di arresto è stata attivata dal dispositivo di protezione o se il blocco di funzione è disattivato.

Una richiesta di arresto dovuta all'attivazione del dispositivo di protezione (segnale su S_SafeControl) e/o un arresto dell'esercizio (segnale su ProcessControl) commuta S_OutControl a SAFEFALSE.

EN ISO 13849-1

Dispositivo di reset manuale

L'ingresso Reset supporta la funzione del dispositivo di reset manuale.

NOTA:

Il reset non consegue a un fronte negativo (discendente), come specificato nella norma ISO 13849-1, ma a un fronte positivo (ascendente).

EN ISO 12100-2

Avvio in seguito a caduta della tensione di alimentazione / riavvio accidentale

In opzione, il blocco di funzione supporta l'inibizione di avvio/riavvio in seguito

  • al riavvio del Safety Logic Controller (S_AutoReset = SAFEFALSE)

  • all'attivazione del blocco di funzione (S_StartReset = SAFEFALSE)

  • Rimozione della richiesta di una funzione di sicurezza a causa di un cambiamento di segnale da SAFEFALSE a SAFETRUE su S_SafeControl (ad es., mediante la disattivazione di un dispositivo di arresto di emergenza valutato).

Se Activate non indica lo stato dei dispositivi di sicurezza, dovete implementare questa funzione con altri mezzi.

Siete voi responsabili della progettazione e implementazione del comportamento di avvio/riavvio in base alla vostra analisi del rischio.

Per impedire un avvio/riavvio inatteso, eventualmente dovete eseguire un arresto addizionale dell'esercizio in seguito alla rimozione della richiesta della funzione di sicurezza. Ciò dipenderà sia dai risultati dell'analisi del rischio sia dal percorso di segnale del segnale di reset.

EN 60204

Funzioni di arresto

Il blocco di funzione (segnale di abilitazione S_OutControl) esegue un arresto di categoria 0.

EN 60204

Avvio

Il segnale di abilitazione S_OutControl commuta a SAFETRUE solo se la combinazione di segnali in ingresso lo permette.

EN 60204

Bloccaggio/avvio sequenziale

In opzione, il blocco di funzione supporta la richiesta di un arresto addizionale dell'esercizio se la funzione di arresto è stata attivata dal dispositivo di protezione o se il blocco di funzione è disattivato.

Una richiesta di arresto dovuta all'attivazione del dispositivo di protezione (segnale su S_SafeControl) e/o un arresto dell'esercizio (segnale su ProcessControl) commuta S_OutControl a SAFEFALSE.