Ingresso Reset

Ingresso attivato da fronte usato nei seguenti contesti:

  • Reset di messaggi di errore quando la causa dell'errore non sussiste più.

  • Reset a mano di un'inibizione di avvio/riavvio attiva.

    NOTA:

    Un'inibizione di avvio e un'inibizione di riavvio non disattivabili sono specificate come impostazione di partenza nel blocco di funzione di sicurezza SF_SafetyRequest.

Tipo di dati: BOOL

Valore iniziale: FALSE

NOTA:

L'ingresso Reset supporta il reset a mano di un'inibizione di avvio da parte dell'operatore (si veda la EN ISO 13849-1).

NOTA:

Il reset non consegue a un fronte negativo (discendente), come specificato nella norma EN ISO 13849-1, ma a un fronte positivo (ascendente).

Misure aggiuntive, ad es., una funzione di arresto addizionale, possono contribuire a ridurre il rischio da avvio accidentale.

Collegamento: Mediante il segnale di un pulsante di reset collegato al Safety Logic Controller (valore TRUE o FALSE). Non sono permessi valori costanti TRUE o FALSE.

Valore

Descrizione

FALSE

Reset di errore e rimozione di un'inibizione avvio/riavvio attiva non sono richiesti.

Fronte FALSE > TRUE

Reset di errore e rimozione di un'inibizione avvio/riavvio attiva sono richiesti.

Il blocco di funzione esegue un monitoraggio interno del fronte per l'ingresso Reset. Un reset viene eseguito solo con un fronte di segnale positivo. Un ulteriore segnale TRUE statico dopo un fronte di segnale positivo non ha effetto.

Se la funzione di sicurezza non è più richiesta (S_OpMode = SAFETRUE) prima o durante il fronte di segnale ascendente all'ingresso Reset (per resettare errori), ciò può segnalare alla macchina / al sistema che la funzione di sicurezza non è più presente. Questa situazione può causare un rischio, ad esempio di avvio immediato della macchina / del sistema.

 AVVERTENZA

AVVIO INATTESO

  • Includete nella vostra analisi del rischio le conseguenze di un reset mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset.

  • Assicurate che siano state prese misure e adottate procedure idonee (secondo la normativa di settore applicabile) ad evitare situazioni di pericolo durante il reset.

  • Non entrate nella zona di operazione durante il reset.

  • Assicurate che nessun altro possa accedere alla zona di operazione durante il reset.

  • Usate interblocchi di sicurezza idonei ovunque ci sia pericolo per le persone e per l'attrezzatura.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.

NOTA:

Quando il blocco di funzione attende un fronte positivo per eseguire il reset (inibizione di avvio/riavvio attiva o stato di errore), un segnale TRUE statico all'ingresso Reset viene considerato un errore. In tal caso, commutare Reset a FALSE per uscire dallo stato di errore.