Principio della modalità Misuratore di frequenza
Il tipo Misuratore di frequenza misura la frequenza di un evento in Hz.
Il tipo Misuratore di frequenza calcola il numero di impulsi in intervalli di tempo di 1 s. Un valore aggiornato in Hz è disponibile per ogni valore di base tempo (10, 100, o 1000 ms).
In caso di variazione della frequenza, il tempo di ripristino del valore è di 1s con una precisione di 1 Hz.
La frequenza massima misurabile dal modulo sull'ingresso A è 200 kHz. Oltre 200 kHz, il valore di registro conteggio può diminuire fino a 0.
Se la funzione expert è configurata con I/O standard, il periodo massimo consentito è 0,4 ms.
Il ciclo di funzionamento massimo a 200 kHz è del 60%.
Questo schema fornisce una panoramica del principio del Misuratore di frequenza: