Principio della modalità One-shot

 

Descrizione del principio della modalità One-shot

Panoramica

Il contatore viene attivato da un fronte di sincronizzazione e viene caricato il valore preimpostato.

Quando il conteggio è abilitato, ogni impulso applicato all'ingresso decrementa il valore corrente. Il contatore si arresta quando il valore corrente raggiunge lo 0.

Il valore del contatore rimane a 0 anche se vengono applicati nuovi impulsi all'ingresso.

Per riattivare il contatore occorre eseguire una nuova sincronizzazione.

Schema generale

G-RU-0010128.4.gif-high.gif

 

 

Nella tabella è descritta la procedura illustrata dal grafico:

Fase

Azione

1

Sul fronte di salita della condizione di sincronizzazione, il valore preimpostato viene caricato nel contatore (indipendentemente dal valore corrente) e il contatore viene attivato.

2

Quando la condizione di attivazione = 1, il valore corrente del contatore decrementa ad ogni impulso sull'ingresso A finché non raggiunge lo 0.

3

Il contatore attende il fronte di salita successivo della condizione di sincronizzazione.

Nota: a questo punto gli impulsi sull'ingresso A non hanno alcun effetto sul contatore.

4

Quando la condizione di attivazione = 0, il contatore ignora gli impulsi provenienti dall'ingresso A e mantiene il valore corrente fino a quando la condizione di attivazione è di nuovo = 1. Il contatore ripristina gli impulsi di conteggio dall'ingresso A sul fronte di salita dell'ingresso Enable dal valore mantenuto.

NOTA: Le condizioni Attiva e Sync dipendono dalla configurazione e sono descritte nella funzione Attivazione e Preimpostazione.