Il file di descrizione del dispositivo permette di assegnare attributi ai parametri dei dispositivi. Attributi possibili (tra molti altri) sono
Messa in funzione (contrassegnati con l'icona nella tabella dei parametri di sicurezza)
Avanzati (contrassegnati con l'icona nella tabella dei parametri di sicurezza)
I parametri per i quali il fabbricante del dispositivo ha previsto l'attributo 'Messa in funzione' sono editabili dagli utenti che fanno parte del gruppo 'Messa in funzione'. Questi utenti non sono invece autorizzati a modificare i parametri standard. I parametri di messa in funzione sono previsti per l'aggiustamento durante la fase di messa in funzione dell'applicazione di sicurezza e permettono la taratura fine del sistema di sicurezza.
Fare riferimento alla documentazione del dispositivo per informazione su quali parametri sono parametri di messa in funzione.
I parametri per i quali il fabbricante del dispositivo ha previsto l'attributo 'Avanzato' possono essere modificati dagli utenti appartenenti ai gruppi di 'Amministrazione' e 'Sviluppo'.
Scopo dei parametri avanzati: Per dispositivi con un gran numero di parametri, i parametri di uso sporadico possono essere definiti come parametri avanzati dal fabbricante del dispositivo. I parametri avanzati si possono considerare parametri per esperti.
Visualizzare, modificare e nascondere i parametri avanzati: Per impostazione predefinita, i parametri avanzati sono nascosti nell'editore dei parametri e possono essere resi visibili dall'utente. A tale scopo, l'editore dei parametri mette a disposizione il comando del menu di contesto 'Mostra parametri avanzati' (comando di menu disponibile solo se il dispositivo presenta parametri avanzati).
Dopo aver modificato il valore di un determinato parametro avanzato, cioè se il valore attuale differisce dal valore predefinito, questo parametro non si può più nascondere. Rimane visibile a ogni utente per indicare che è stato modificato. I parametri avanzati non modificati, per converso, si possono nuovamente nascondere disattivando il comando di contesto 'Mostra parametri avanzati' nell'editore dei parametri.