Contatto e bobina

Contatti e bobine sono elementi fondamentali degli schemi LD.

Contatto

Un contatto copia il valore booleano dalla sua sinistra alla sua destra in base allo stato della variabile associata. Il nome della variabile associata è indicato sopra il contatto (si veda la nota alla fine di questa sezione).

Sono disponibili i seguenti tipi di contatto:

Simbolo

Nome

Descrizione

Contatto aperto a riposo

Il valore booleano viene copiato da sinistra a destra se lo stato della variabile associata è TRUE.

Contatto chiuso a riposo

Il valore booleano viene copiato da sinistra a destra se lo stato della variabile associata è FALSE.

Bobina

Una bobina copia lo stato dell'elemento alla sua sinistra all'elemento alla sua destra senza modificarlo. Deposita una funzione adeguata dello stato o della transizione della linea di connessione sinistra nella variabile booleana associata. Il nome della variabile associata è indicato sopra la bobina (si veda la nota alla fine di questa sezione).

Sono disponibili i seguenti tipi di bobina:

Simbolo

Nome

Descrizione

Bobina

Il valore booleano viene copiato da sinistra a destra e alla variabile associata.

Bobina negata

Il valore booleano viene copiato da sinistra a destra. Il valore booleano inverso (negated Boolean value) viene copiato nella variabile associata.

Bobina SET

Il valore booleano viene copiato da sinistra a destra. La variabile associata viene inserita (set) se la connessione a sinistra è TRUE.

Bobina RESET

Il valore booleano viene copiato da sinistra a destra. La variabile associata viene resettata se il linea di connessione a sinistra è TRUE.

Per editare le proprietà di contatti/bobine, utilizzare il dialogo 'Variabili', che si richiama con un doppio clic sull'oggetto.

Dopo aver inserito un contatto / una bobina nel FdL di codice, questo/a appare senza variabile associata. Con il dialogo 'Variabili' è possibile associare e dichiarare una nuova variabile o assegnare una variabile già dichiarata.

Rappresentazione di nomi di contatto/bobina nel codice – Messaggi descrittivi

Nel codice SBF/LD, la larghezza di un contatto o di una bobina dipende dalle impostazioni di base 'Larghezza contatto' dell'editore grafico, definita nel dialogo 'Opzioni' ('Progetto > Opzioni... | scheda Editore grafico).

Nomi di oggetti LD lunghi (ad es., nomi di variabili) possono risultare tagliati e non visualizzati interamente. In questi casi, un asterisco come ultimo carattere indica che non è possibile visualizzare il nome intero.

Per ogni oggetto LD è disponibile un messaggio descrittivo (tooltip) che contiene il nome intero e informazioni aggiuntive sull'oggetto. Per visualizzare questo messaggio descrittivo, passare con il puntatore del mouse sopra l'oggetto. Il messaggio descrittivo include anche la descrizione redatta dall'utente nel dialogo delle proprietà dell'oggetto (dialogo 'Variabili') o nella relativa riga di dichiarazione del FdL per variabili.