SHR_WORD (solo standard)

Questa funzione bitstring standard realizza uno spostamento bitwise verso destra dell'operando WORD standard collegato all'ingresso IN. N specifica il numero di bit da spostare.

Valgono le seguenti regole:

  • Le "posizioni bit vuote" che risultano dallo spostamento vengono riempite con zeri.

  • Spostando di N < 0, la funzione fornisce un valore di uscita 0 perché il parametro N viene sempre considerato come valore intero senza segno.

Esempio: spostamento bitwise verso destra con N = 3 bit

Parametro

Tipi di dati

Descrizione

IN

WORD

Valore in ingresso

N

INT

Numero di bit da spostare

OUT

WORD

Valore spostato in uscita

Altre informazioni:

Si veda anche la funzione standard SHL_WORD.