关于 Magelis SCU HMI Controller

 

Magelis SCU HMI Controller设备概述

概述

Schneider Electric Magelis SCU HMI Controller 具有多种强大的功能。控制器可在广泛的应用程序中使用。

软件配置和编程通过 SoMachine 软件完成。

编程语言

支持 Magelis SCU HMI Controller 并可通过 SoMachine 软件对其进行编程,该软件支持以下 IEC61131-3 编程语言:

oIL:指令列表

oST:结构化文本

oFBD:功能块图

oSFC:顺序功能图

oLD:梯形图

SoMachine 软件也可用于使用 CFC(连续功能图)语言对这些控制器进行编程。

实时时钟

Magelis SCU HMI Controller 包括一个实时时钟 (RTC) 系统。

运行/停止

Magelis SCU HMI Controller 可以通过以下方式在外部进行操作:

o通过软件配置中定义的专用数字量输入进行运行/停止操作。有关详细信息,请参阅数字量输入的配置

oSoMachine 软件命令。

存储器

下表显示了存储器规格:

区域

元素

大小(字节)

系统区域

系统区域保留存储器

131072

系统和诊断变量

物理输入地址 (%I)

256

物理输出地址 (%Q)

256

保留变量 (1)

16360

持久性保留变量

2044

应用程序区域

编译的控制应用程序

1024000

用户区域

符号

动态分配 1024000

变量

(1) 并非所有 16360 字节都可用于客户应用程序,因为某些库可能使用保留变量。

嵌入式输入/输出

根据控制器型号的不同,提供以下嵌入式 I/O 类型:

o常规输入

o快速输入 (HSC)

o常规输出

o快速输出 (PTO/PWM)

o模拟量输入

o模拟量输出

o热电偶输入

oRTD(电阻温度探测器)输入

内置式通讯功能

后面板上提供 4 种类型的通讯端口:

o以太网端口

oCANopen

oUSB 编程端口

o串行链路端口

有关详细信息,请参阅集成的通讯端口一章。

Magelis SCU HMI Controller 范围

参考号

数字量输入

数字量输出

模拟量输入

模拟量输出

屏幕大小

HMISCU6A5

14 路常规输入

和 2 路快速输入 (HSC)(1)

8 路常规输出

和 2 路快速输出 (PTO)(2)

8.9 厘米(3.5 英寸)

HMISCU8A5

14.48 厘米(5.7 英寸)

HMISAC

HMISCU6B5

6 路常规输入

和 2 路快速输入 (HSC)(1)

6 路常规输出

和 2 路快速输出 (PTO)(2)

2 路模拟量输入(12 位加符号 SAR ADC)和

2 路模拟量输入(16 位),热电偶和 RTD

2 路模拟量输出

(12 位)

8.9 厘米(3.5 英寸)

HMISCU8B5

14.48 厘米(5.7 英寸)

HMI SBC

(1) 快速输入可用作针对计数或事件功能的常规输入或快速输入。

(2) 快速输出可用作常规输出,或用作 PTO、PWM 功能的快速输出,或用作 HSC 的反射输出。