|
类型: |
功能 |
|
适用的版本: |
V1.0.7.0 |
|
继承: |
– |
|
执行: |
– |
将类型为 ET_Result的枚举元素转换为类型为 STRING 的变量。
使用功能 FC_EtResultToString可以将类型为 ET_Result 的枚举元素转换为类型为 STRING 的变量。
|
输入 |
数据类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
i_etResult |
ET_Result |
结果的枚举。 |
|
数据类型 |
描述 |
|---|---|
|
STRING(80) |
已转换为文本的 ET_Result。 如果 i_etResult无法确定,则返回值为: Unknown Result: <Value of the input i_etResult> |