模数回路模式可用于对一系列移动对象执行的重复操作,如包装和贴标签等应用。
在 同步条件的上升沿,计数器被激活,并且计数器值设置为 0。
启用计数后:
递增方向: 计数器在达到模数值 -1 之前一直递增。在下一个脉冲,计数器复位为 0,模数标志设置为 1 并继续计数。
递减方向: 计数器在达到 0 之前一直递减。在下一个脉冲,计数器设置为模数值,模数标志设置为 1 并继续计数。
下表介绍可用的 8 种输入模式:
|
输入模式 |
注释 |
|---|---|
|
A = 加计数,B = 减计数 |
默认模式 计数器在 A 上递增,在 B 上递减。 |
|
A = 脉冲,B = 方向 |
如果 A 上存在上升沿且 B 为 TRUE,则计数器递减。 如果 A 上存在上升沿且 B 为 FALSE,则计数器递增。 |
|
正常积分 X1 |
物理编码器始终提供 2 个信号 90° 移位,首次实现计数器可以计数脉冲并检测方向: oX1:通过编码器循环进行 1 次计数 oX2:通过编码器循环进行 2 次计数 oX4:通过编码器循环进行 4 次计数 |
|
正常积分 X2 |
|
|
正常积分 X4 |
|
|
反向积分 X1 |
|
|
反向积分 X2 |
|
|
反向积分 X4 |
|
阶段 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在同步条件的上升沿,计数器值复位为 0 并激活计数器。 |
|
2 |
当启用条件 = 1 时,A 上的每个脉冲会递增计数器值。 |
|
3 |
计数器达到模数值减 1 时,计数器在下一个脉冲返回 0,并继续计数。Modulo_Flag 设置为 1。 |
|
4 |
在同步条件的上升沿,计数器值复位为 0。 |
|
5 |
当启用条件 = 1 时,B 上的每个脉冲会递减计数器。 |
|
6 |
计数器达到 0 时,计数器在下一个脉冲返回模数值减 1,并继续计数。 |
|
7 |
启用条件 = 0 时,忽略输入上的脉冲。 |
|
8 |
在同步条件的上升沿,计数器值复位为 0。 |
注意: 启用和同步条件取决于配置。启用和预设功能中对这些条件进行了介绍。
编码器信号根据选定的输入模式进行计数,如下所示: