DUT-Editor (Data Unit Type, Datentyp)

 

DUT-Editor (Data Unit Type, Datentyp)

Überblick

Im DUT-Editor (Data Unit Type, Datentyp) können Sie benutzerdefinierte Datentypen erstellen. Es handelt sich um einen Texteditor, der sich entsprechend den aktuell festgelegten Texteditor-Optionen verhält.

Der DUT-Editor wird automatisch in einem Fenster geöffnet, wenn Sie ein DUT-Objekt im Dialogfeld Objekt hinzufügen hinzufügen. In diesem Fall wird standardmäßig die Syntax einer erweiterten Strukturdeklaration bereitgestellt. Sie können den Editor nach Wunsch verwenden und entweder eine einfache Strukturdeklaration oder die Deklaration eines anderen Datentyps, z. B. einer Enumeration, eingeben.

Der Editor wird auch geöffnet, wenn Sie ein vorhandenes DUT-Objekt öffnen, das aktuell in der POU-Ansicht ausgewählt ist.

DUT-Editorfenster

G-SE-0025743.1.gif-high.gif