GVL-Editor (Globale Variablenliste)

 

GVL-Editor

Überblick

Der GVL-Editor ist ein Deklarationseditor zur Bearbeitung globaler Variablenlisten. Er funktioniert wie der Deklarationseditor und entspricht den für den Texteditor festgelegten Optionen (sowohl offline als auch online). Die Deklaration startet mit VAR_GLOBAL und endet mit END_VAR. Diese Schlüsselwörter werden automatisch bereitgestellt. Geben Sie gültige Deklarationen globaler Variablen zwischen den Schlüsselwörtern ein.

GVL-Editor

G-SE-0025793.1.gif-high.gif

 

 

Verwendung des GVL-Editors als Editor für persistente Variablen

Der GVL-Editor kann auch zur Verwaltung von Objekten von persistenten Variablen verwendet werden. In diesem Fall enthält der Editor Deklarationen der VAR_GLOBAL PERSISTENT-Variablen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Persistente Variablen.