Cómo adaptar los mensajes de registro

 

Configuración de mensajes de registro

Descripción general

SQL Gateway le permite registrar las actividades que se ejecutan en su base de datos SQL. Las actividades registradas se muestran en la ficha Mensajes de registro y se pueden guardar en un archivo.

Puede adaptar esta función según sus necesidades específicas: desde desactivar los mensajes de información hasta filtrar el contenido del registro según diferentes criterios. Estas opciones se describen en este capítulo.

NOTA: Al configurar los mensajes de registro, tenga en cuenta que el espacio de memoria requerido por la función de registro depende del número y tamaño de las actividades SQL registradas.

Activación o desactivación de los mensajes de información

Para activar los mensajes de información, seleccione la opción Registrar mensajes de información en la ficha Configuración > Mensajes de registro.

Resultado: los mensajes de información se añaden a las actividades registradas en la ficha Mensajes de registro.

Para desactivar los mensajes de información, deseleccione la opción Registrar mensajes de información en la ficha Configuración > Mensajes de registro.

Resultado: los mensajes de información no se muestran en la ficha Mensajes de registro.

Inclusión de comandos SQL en mensajes de registro

Para añadir los comandos SQL que se intercambian entre la base de datos y el controlador mediante SQL Gateway a la lista de Mensajes de registro, seleccione la opción Registrar comandos SQL en la ficha Configuración > Mensajes de registro. Este es el ajuste predeterminado.

Resultado: Los comandos SQL se muestran en la columna Comando SQL de la tabla de la ficha Mensajes de registro.

Para evitar registrar comandos SQL, deseleccione la opción Registrar comandos SQL en la ficha Configuración > Mensajes de registro.

Resultado: La columna Comando SQL de la tabla de la ficha Mensajes de registro está vacía.

Configuración del contenido de la ficha Mensajes de registro

SQL Gateway le permite filtrar las actividades registradas que se muestran en la ficha Mensajes de registro de acuerdo con los siguientes criterios de filtrado:

Criterios de filtrado

Observación

Filtro de dispositivo

Para visualizar los mensajes de registro que no están relacionados con una dirección IP, active la opción Dirección IP y deje el campo de texto vacío.

Filtro de base de datos

Filtro de la visualización

Si la opción Mostrar mensajes de información no está activada, sólo se muestran los mensajes que indican errores y alertas detectadas.

Filtro de tiempo

Puede utilizar la marca de hora de una entrada de registro existente como hora de inicio o finalización. Para ello, haga clic con el botón derecho en la celda adecuada de la columna Hora y ejecute el comando Establecer como hora de inicio o Establecer como hora de finalización en el menú contextual. La hora seleccionada se inserta automáticamente en el cuadro Hora de inicio u Hora de finalización.

Exportación de mensajes de registro

Para exportar los mensajes de registro que se muestran en la tabla de la ficha Mensajes de registro a un archivo de texto (.txt) o XML (.xml), haga clic en el botón Exportar.

Eliminación de los mensajes de registro manual y automáticamente

Para eliminar el contenido de la tabla de la ficha Mensajes de registro de forma manual, haga clic en el botón Borrar.

El contenido de la tabla de la ficha Mensajes de registro se elimina automáticamente cada 24 horas. Puede adaptar este ajuste predeterminado a sus necesidades en la ficha Configuración > Mensajes de registro. En la lista Conservar mensajes de registro puede seleccionar un intervalo de tiempo desde 1 hora hasta 1 semana.