如何更改控制器的 IP 地址

 

changeIPAddress:更改控制器 IP 地址

功能块描述

changeIPAddress 功能块提供动态更改控制器 IP 地址及其子网掩码和网关地址的功能。该功能块还能保存 IP 地址,以便用于控制器的后续重启。

注意: 只有将 IP 模式配置为固定 IP 地址,才能更改 IP 地址。有关详细信息,请参阅 IP 地址配置

注意: 有关此功能块的详细信息,请使用 EcoStruxure Machine Expert 库管理器编辑器的文档选项卡。有关此编辑器的用法,请参阅 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南

图形表示形式

G-SE-0032456.1.jpg

 

 

参数描述

输入

类型

注释

xExecute

BOOL

o上升沿:操作开始。

o下降沿:复位输出。如果在功能块完成其操作前即出现下降沿,则输出将按通常方式进行操作,仅当操作完成或检测到错误时才复位。在这种情况下,会在恰好一个循环的时间内在输出上提供对应的输出值(xDonexErroriError)。

xSave

BOOL

TRUE:保存配置以用于控制器的后续重启。

eChannel

changeIPAddress_Channel

输入 eChannel 是要配置的以太网端口。根据控制器上可用的端口数,它是 changeIPAddress_Channel 中的 5 个值之一(0 或 1)。

i_abyIPAddress

ARRAY[0..3] OF BYTE

要配置的新 IP 地址。格式:0.0.0.0。

注意: 如果此输入设置为 0.0.0.0,则配置控制器默认 IP 地址

i_abyIPMask

ARRAY[0..3] OF BYTE

新子网掩码。格式:0.0.0.0

i_abyIPGateway

ARRAY[0..3] OF BYTE

新网关 IP 地址。格式:0.0.0.0

输出

类型

注释

xDone

BOOL

TRUE:如果已成功配置 IP 地址,或者因为输入 i_abyIPAddress 设置为 0.0.0.0 而成功配置缺省 IP 地址。

xBusy

BOOL

功能块处于活动状态。

xError

BOOL

oTRUE:检测到错误,功能块中止操作。

oFALSE:未检测到错误。

eError

changeIPAddress_Error

检测到的错误代码

xSaved

BOOL

保存用于控制器后续重启的配置。

q_abyIPAddress

ARRAY[0..3] OF BYTE

当前控制器的 IP 地址。格式:0.0.0.0。

q_abyIPMask

ARRAY[0..3] OF BYTE

当前子网掩码。格式:0.0.0.0。

q_abyIPGateway

ARRAY[0..3] OF BYTE

当前网关 IP 地址。格式:0.0.0.0。

changeIPAddress_Channel:要配置的以太网端口

changeIPAddress_Channel 枚举数据类型包含以下值:

枚举器

描述

CHANNEL_ETHERNET_NETWORK

0

LMC058:以太网端口

changeIPAddress_Error:错误代码

changeIPAddress_Error 枚举数据类型包含以下值:

枚举器

描述

ERR_NO_ERROR

00(十六进制)

未检测到错误。

ERR_UNKNOWN

01(十六进制)

检测到内部错误.

ERR_INVALID_MODE

02(十六进制)

IP 地址未配置为固定 IP 地址。

ERR_INVALID_IP

03(十六进制)

IP 地址无效。

ERR_DUPLICATE_IP

04(十六进制)

已在网络中使用新 IP 地址。

ERR_WRONG_CHANNEL

05(十六进制)

以太网通讯端口错误。

ERR_IP_BEING_SET

06(十六进制)

已经在更改 IP 地址。

ERR_SAVING

07(十六进制)

由于检测到错误或不存在非易失性存储器而未保存 IP 地址。